This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:Qualcomm DSI 主机的设置

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPA2000, DLPC3433, DLPA200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1042675/dlpc3433-setup-for-qualcomm-dsi-host

器件型号:DLPC3433
主题中讨论的其他器件:DLP3010DLPA2000DLPA200

你(们)好

我们正在使用 具有 DLPC3433、DLPA2000和 DLP3010的定制板。

它现在可以显示启动界面。 下一步是直接从 Qualcomm 的 MSM 主机输入 DSI 信号。

我使用 的是 DSI 设置和调试指南 v1.0和以下设置:

QCOM、mdss-DSI-FORCE-clk-lane hs、QCOM、mdss-DSI-DSI-bllo-e-of power-mode 和 QCOM、mdss-DSI-DSI-bllo-power-mode。

我检查了 DSI 波形、但 DSI CLK 信号似乎不正确(时钟进入 LP 模式)。 它与上面指南第13页中的波形看起来相同。

您能就此问题提供任何建议吗?

此致。

胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    听起来 DSI 主机设置不正确。

    您是否查看了以下 DSI 指南、其中包括 Qualcomm 特定信息 e2e.ti.com/.../DSI-Setup-and-Debugging-Guide-v1.0-with-Qualcomm-Info.pdf

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢你的建议。  

    我现在可以获得正确的 DSI 波形。

    此致、

    胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    我可以获得指南中所示的 DSI 波形。 但是、DLPC3433似乎没有接收 到任何视频信号。

    在哪里可以找到调试指南中的示例中的一些确定的时序参数?

    我的案例与 Wladimir 先生 在原始帖子中的情况完全相同 (例如、1280x720、RGB888、4通道、60fps)

    此致、

    胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    欢迎回来访问 TI E2E 论坛。

    我们将在接下来的几天内回复您。

    谢谢、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    您能否列出在 DLPC3433系统上设置 DSI 所采取的步骤? 请包含设置硬件的步骤、设置 DSI 控制器的 DSI 输出的步骤以及发送到 DLPC 的用于设置 DSI 输入的 DLPC3433的 I2C 命令。

    另请查看 DLPC3433软件编程人员指南、以确保您发送的 i2c 命令格式正确: https://www.ti.com/lit/ug/dlpu020d/dlpu020d.pdf 

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    硬件设置:与 DLPC3433数据表中的建议设置非常相似、其中包括 DLPC3433+DLPA200+DLP3010。 我使用 atxmega 向 DLPC3433发送 I2C 命令。 我上传了从您的固件选择器页面下载的固件、并可以看到启动图像。 现在、我尝试将 DSI 视频信号从 Qualcomm Dragonboard 输入到 DLPC3433。

    2. DSI 输出设置:我需要编辑内核(器件树)并添加一个 DSI 配置文件。 用于配置文件的参数取自 Qualcomm 提供的电子表格。 下面是我从 原始问题中提到的参数

    • bpp = 24 (RGB888)
    • 4通道
    • 宽度= 1280
    • 高度= 720
    • HFP = 112
    • HBP = 220
    • H 脉宽= 40
    • VBP = 20
    • VFP = 5
    • V 脉冲宽度= 5
    • 帧速率= 60
    • 计算结果为 PixClk 为74.34Mhz、bitclk=446MHz、这意味着 DLPC3433的 HS 时钟=223MHz
    • 按照以下指导行、设置 QCOM、mdss-DSI-DSI-bllp-eof-power-mode 和 QCOM、mdss-dsi-bllp-power-mode、 QCOM、mdss-ds-force-clk-lane hs、 QCOM、mdss-ds-ds-ds-always on、 QCOM、mdsi-ds-ds-pf-mode (禁用 Qcom)、以便禁用 Qcom、以启用 Eta-dot (Qcom)

    其他时序设置:

    • T_HS_PREPARE=71ns、
    • T_HS_ZERO = 430ns
    • T_HS_TRAIL=71ns
    • T_HS_EXIT=233ns
    • T_CLK_PREPARE=89ns
    • T_CLK_zero=430ns
    • T_CLK_TRAIL=71ns
    • T_TA_GO=260ns
    • T_CLK_POST=304ns
    • T_CLK_PRE=37ns

    我通过示波器确认了输出 DSI 信号。 波形显示的 HSYNC、VSYNC、HFP、HBP 宽度与 SET 参数非常对应。 但是、我不确定时序、例如 T_HS_PREPARE、T_HS_ZERO。。。

    3. I2C 命令:我按照第一篇文章中的指南操作:

    • 设置 DSI POST 使能
    • 设置显示尺寸1280x720
    • 设置输入图像大小1280x720
    • 设置 HS 时钟:223MHz
    • 选择外部视频的输入源
    • 选择外部视频源格式:自动解码

    请告诉我是否有任何问题。

    谢谢你。

    胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    您执行的步骤是正确的。 还请确保以下各项:

    • 确保您的硬件设置遵循 DLPC3433数据表中有关 DSI 输入数据和时钟的说明(数据表的第5.3节: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3433.pdf)。 特别需要注意的是、确保 RREF 设置正确、并且您已将 DLPC3433配置为4通道 DSI 输入。  
    • 确保 DSI 主机时序要求在规格范围内(数据表的第6.15节)
    • 确保 DLPC3433设置为在 从主机处理器输出 DSI 之前接收 DSI (POST 的第3点)

    请告诉我这是否能解决问题、或者是否需要澄清。

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的建议。  

    我检查了这3个点、这些看起来不错。 但 DLPC3433仍然不接收任何信号。

    您能否确认我的上述 DSI 设置参数是否正常?

    或者、您能否为这种情况建议参考参数?

    谢谢、

    胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    我们的团队将调查您的请求、并在几天内为您提供最新信息。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    您能否尝试以下参数:

    • bpp = 18 (RGB565)
    • 4通道
    • 宽度= 1280
    • 高度= 720
    • HFP = 10
    • HBP = 7
    • H 脉冲宽度= 3
    • VBP = 7
    • VFP = 4
    • V 脉冲宽度= 3
    • 帧速率= 64
    • pclk = 61582800

    您能否使用此工作表计算 DSI HS 时钟?e2e.ti.com/.../7167.DSI_2D00_HSClock.xlsx

    谢谢你

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    感谢您的支持。

    在 TI 第三方提供商的帮助下、我能够使其正常工作。

    此致

    胡伊