主题中讨论的其他器件:DLP3010、 DLPA2000、 DLPA200
你(们)好
我们正在使用 具有 DLPC3433、DLPA2000和 DLP3010的定制板。
它现在可以显示启动界面。 下一步是直接从 Qualcomm 的 MSM 主机输入 DSI 信号。
我使用 的是 DSI 设置和调试指南 v1.0和以下设置:
QCOM、mdss-DSI-FORCE-clk-lane hs、QCOM、mdss-DSI-DSI-bllo-e-of power-mode 和 QCOM、mdss-DSI-DSI-bllo-power-mode。
我检查了 DSI 波形、但 DSI CLK 信号似乎不正确(时钟进入 LP 模式)。 它与上面指南第13页中的波形看起来相同。
您能就此问题提供任何建议吗?
此致。
胡伊