This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65EVM:DLPLCR6500EVM

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM, DLPC900, DLPR900, DLP6500FYE, DLPLCRC900EVM, DLPLCRC900DEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR50XEVM, DLPLCR90EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1044884/dlplcr65evm-dlplcr6500evm

器件型号:DLPLCR65EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC900DLPR900DLP6500FYEDLPLCRC900EVMDLPLCRC900DEVMDLPLCR67EVMDLPLCR50XEVMDLPLCR90EVM

大家好、

你好。

我无法在  下拉菜单中找到产品 DLPLCR6500EVM、因此我选择 了 DLPLCR65EVM。

我们的客户正在使用 DLPLCR6500EVM、他们 可以清楚地看到 DMD 屏幕上存在一些损坏、但不确定控制板是否工作正常。

他 需要测试控制器板是否工作正常、因此他将其带走并尝试了以下步骤、但器件上没有 DMD。 GUI 看起来像附加的图像、但模式会自动在视频和预存储模式之间切换。 控制板工作正常吗? 这是否意味着他可以购买新的 DMD、然后可以重复使用整个器件?  

这些是客户尝试执行的操作/步骤:
为 DLP LightCrafter 6500或9000加电 DLP LightCrafter 6500和9000开箱即可使用。 第1步至第6步展示了如何为 EVM 供电、显示图像以及如何将 EVM 连接到 PC。
1.将12V 直流电源连接到图1-5中的电源连接器 J17或图1-9中的 J20。
2. DLP LightCrafter 6500上的 D8和 D9以及 DLP LightCrafter 9000上的 D5、D11和 D12 LED 呈绿色亮起、表示配置和电源正常。
3. LED—DLP LightCrafter 6500上的 D6和 DLP LightCrafter 9000上的 D7和 D9—打开和关闭 LED,表示 DLPC900正常运行。
4. 5秒后、DLPC900将显示连续的图形序列。
5.将 USB 电缆从 PC 连接到 DLP LightCrafter 6500上的连接器 J7,如图1-5或 DLP LightCrafter 9000上的 J8所示,如图1-9所示。 第一次在 PC 上连接电缆时,DLP LightCrafter 6500和9000被列为具有...的 USB 复合设备。

这是 GUI 映像:

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    您需要下载 GUI 和软件包的最新版本。  您使用的版本没有您所指的 EVM。

    请在此处查找文件:

    https://www.ti.com/tool/DLPC900REF-SW#downloads -最新软件版本5.0.0

    https://www.ti.com/tool/DLPR900#downloads --下载顶部版本 v 6.0.0

    GUI 和 FW 映像的这种组合将包含您所需的 FW 映像、并可从 GUI 下载正确的 FW。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fizix。 只需确认一下、该 GUI 适用于 DLPLCR65EVM 和 DLPLCR6500EVM、对吧?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、  

    是的、但您需要从 DLPR900子目录下载与 GUI 中的 DMD EVM 相匹配的正确固件。  您可能必须使用引导保持跳线来完成初始负载。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fizix。

    客户从提供的链接下载了文件、然后按照以下步骤操作。

    "为 DLP LightCrafter 6500或9000加电 DLP LightCrafter 6500和9000开箱即用。 第1步至第6步展示了如何为 EVM 供电、显示图像以及如何将 EVM 连接到 PC。

    1.将12V 直流电源连接到图1-5中的电源连接器 J17或图1-9中的 J20。

    2. DLP LightCrafter 6500上的 D8和 D9以及 DLP LightCrafter 9000上的 D5、D11和 D12 LED 呈绿色亮起、表示配置和电源正常。

    3. LED—DLP LightCrafter 6500上的 D6和 DLP LightCrafter 9000上的 D7和 D9—打开和关闭 LED,表示 DLPC900正常运行。

    4. 5秒后、DLPC900将显示连续的图形序列。

    5.将 USB 电缆从 PC 连接到 DLP LightCrafter 6500上的连接器 J7,如图1-5或 DLP LightCrafter 9000上的 J8所示,如图1-9所示。 第一次在 PC 上连接电缆时、DLP LightCrafter 6500和9000被列为具有人机界面设备(HID)类的 USB 复合设备。 无需驱动程序、因为所有操作系统均可自行处理这些驱动程序。

    6. DLP LightCrafter 6500和9000 EVM 可通过免费 GUI 软件版本进行控制、该软件版本可从 DLPLCR6500EVM 或 DLPLCR9000EVM 下载。"

    因为电路板上没有 DMD、所以无法观察到步骤4。 其他事情是正常的。 图片是连接 USB 电缆时软件的外观。

    这是否意味着除 DMD 之外的所有器件都正常工作? 以便客户可以购买新的 DLP6500FYE 并将其与器件对齐、而不会损坏它?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AR、

    请让他们下载 DLPU101 (DLPLCRC900EVM 的新单控制器 EVM 指南)或 DLPU102 ( DLPLCRC900DEVM 的新双控制器 EVM 指南)。

    https://www.ti.com/lit/pdf/DLPU101 

    https://www.ti.com/lit/pdf/DLPU102 

    他们参考的指南是旧版指南。   

    注意: 目前、DLP6500是唯一使用单个 DLPC900控制器 EVM 的 DMD。[带 DMD EVM 的 DLPLCRC900EVM DLPLCR65EVM]

    如果它们具有双 DLPC900控制器 EVM [DLPLCRC900DEVM]、则可以为当前支持 的三个双控制器 DMD EVM 中的任何一个加载固件[DLPLCR90EVM、DLPLCR50XEVM 和 DLPLCR67EVM]。

    他们可以使用匹配的固件文件加载它、但在连接与加载的控制器 EVM 固件匹配的 DMD EVM 之前不会看到任何内容

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fizix。 请参阅下面的客户回应。

    "我希望更新我的请求、即:

    1) 1) DLPLCR6500EVM 的 DLP6500FYE - DMD 已损坏、我将其从器件中带走。 我必须购买一个新的器件才能使整个器件正常工作。 但是、在购买之前、我需要确保控制板(DLPLCRC900EVM 或 DMD EVM DLPLCR65EVM)正常工作、以便在打开新的 DMD 时不会损坏任何部件。

    2) 2)然后、我需要测试 EVM、电路板上没有 DMD。

    3) 3)我没有双控制器、这与我的情况无关、或者? 但是、如果您可以检查旧对话、DLPU101 (DLPLCRC900EVM 的新单控制器 EVM 指南)中的器件图片与我的器件有所不同。

    4)所以最终目的是:我应该怎么做来确认两个绿色板(DLPLCRC900EVM 或 DMD EVM DLPLCR65EVM)是否正常?
    "

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    在 DMD EVM 板中测试不带 DMD 的控制器板具有挑战性。  如果 DLPC900控制器旁边的心跳 LED 开始"跳动"(即闪烁)、这意味着控制器程序已从闪存中加载的内容开始在电路板上运行。  如果未发生这种情况、则闪存上的编程(即引导加载程序和/或操作系统)存在问题或存在硬件问题。

    对于 DMD EVM、它们可以在初始化期间检查 SCP 线路上的活动、以查看控制器是否尝试读取 DMD ID。  除此之外,没有其他事情可以做。  其余的初始化发生在控制器已正确识别出 DMD 连接到 DMD EVM 板上的系统的情况下。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fizix。 客户的最后一个问题。

    "对于 DMD EVM、如何在初始化期间检查 SCP 线路上的活动以查看控制器是否尝试读取 DMD ID?"

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    在 DMD 板上、丝印 TP 上应标记多个测试点、后跟一个数字。

    • TP35是 SCPDI、它是来自控制器的数据、应显示活动
    • TP36为 SCPENZ、当控制器尝试向 DMD 发送数据时应变为低电平
    • TP37是 SCPDO、当 DMD 存在时、应发回数据以响应控制器的请求。  当然、如果没有 DMD、则此线路上不会有任何活动。

    FIzix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    我是客户。 感谢您的所有支持。 但是、我仍然有一些问题、如果您能提供任何想法、那就非常好了、谢谢!

    下面是我使用电压表的测试结果:

    TP35 4-5mV (另一个未损坏的器件) 16mV (损坏的 DMD) 12.5mV (无 DMD)

    TP36 3.32V (另一个未损坏的器件)  3.32V (有损坏的 DMD) 3.32V (无 DMD)

    TP37 3.33V  (另一个未损坏的器件)   3.32V (损坏的 DMD) 3.32V (无 DMD)

    电压是恒定的。  

    我使用 OSCi 进行了快速测试、结果非常相似。 这是否意味着 DLP6500EVM 工作正常? 这意味着我可以购买新的 DMD、一切都正常、不会进一步损坏?

    最棒的

    杨明伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minwei、

    没有保证。  这些信号、尤其是数据线(SCPDI 和 SCPDO)需要使用示波器进行查看。

    但是、我们在该 EVM 上的经验是、通常损坏的是 DMD、替代 DMD 通常可以解决该问题。

    需要注意的是、在系统通电时、DMD 板或控制器板应以任何方式处理。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢您的回复! 示波器中的信号看起来非常稳定、看起来是常数。 我不一定能确定、但我可能会触摸 DMD 板、然后 DMD 损坏。 我不确定是否会对电路板造成一些损坏。 你怎么看? 我有点担心、如果我放置一个新的 DMD、那么如果控制器出现问题、它将被控制器损坏... 或者、我应该做更多的测试吗? 您能否为我提供一些有关如何测试什么 TP 以及信号应该是什么样的指示?  

    最棒的

    Mingwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingwei、您好!

    我无法保证它不会损坏前面所述的新 DMD 控制器板。  通常、它只是 DMD。  我想您已经测试了需要测试的内容。  我希望能有更多的信息告诉你。  如果我们有一个具有这些症状的电路板、那么我们会 尝试更换 DMD。   

    我知道、您周围没有其他 DMD 可用于测试这一点。

    Fizix