This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:如果我们想更改 DLP 光谱仪的波长范围、可通过软件进行修改

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1049192/dlpnirnanoevm-software-modify-if-we-want-to-change-wavelength-range-of-dlp-spectrometer

器件型号:DLPNIRNANOEVM

您好!

有一个 DLP NIR Nano EVM 开发的问题、希望获得帮助。

当前 EVM 模型的波长范围为900nm ~ 1700nm。

如果我们希望将波长范围更改为可能为1000nm ~ 2000nm 或900nm ~2500nm。

对于固件和软件部分、需要根据当前源代码进行修改。

假设在固件/软件(GUI)方面都可以更改 DLP speclib。  

我们正在寻找一些建议、以便加快研究速度。

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您可能需要查看 DLP Pico 通用常见问题解答的 NirScan Nano 部分。 为了支持不同的波长范围、必须重新配置器件的光学器件。 请查看以下内容以了解更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/711696/faq-dlp-light-control---dlp-nirscan-and-nirscan-nano-faqs

    但愿这对您有所帮助。
    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您提供的信息、我将继续学习文档的详细信息。

    对于波长范围问题、我在 DLP_speclib 代码和 GUI 站点中找到了一个定义。

    更改定义将报告看起来像我首选的频谱输出。 (仅用于软件视图)

    但细节计算和规则仍在研究中。

    我有一个与 GUI 扫描配置参数相关的问题、想询问一些提示。

    GUI 扫描选择的像素宽度可以从2.34、3.51中选择。 到60.89nm。

    这可能与生成的 DMD 图形有关。

    根据 GUI 代码、可通过(max_welength - min_welength)/(854 * 0.8)进行计算。

    我对魔术编号0.8感到困惑、这个数字的任何想法都来自?

    对此问题是否有任何建议或意见?

    或 有关 此相关问题的任何研究建议、谢谢。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们将进一步研究这一点、并在接下来的几天内回复您。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我想重申的是、光学系统需要  重新设计以扩大覆盖范围。  仅通过固件无法更改波长范围。

    我建议 您联系我们的第三方合作伙伴 InnoSpectra、了解扩展的波长光谱仪选项。

    http://www.inno-spectra.com/en/product_02

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们知道、应针对此主题修改光学系统。

    我们已经做到了这一点、因为我们在传统光谱仪方面拥有丰富的经验。

    为了验证光学和机械修改、我们必须修改软件/固件以适应更改。

    只需寻找一些支持即可快速了解软件/固件控制系统的要点。

    并且想在软件应用中找出一些可能在某些 TI 文档中描述或可能未描述的计算规则。

    如果有一些文档或软件/固件详细信息参考、这将是我们研究的好地方。

    顺便说一下、感谢您提供 Inno-Spec 的信息。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     可提供 GUOI 和频谱库的源代码。 它们是信息的最佳来源。 此外,您可能还希望 TI 参考有关“TI DLPRegistered技术光谱仪中的信号链性能优化”的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/dlpa072/dlpa072.pdf

    此致、

    Vivek