This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:设置 Hadamard 扫描时出现问题

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1041667/dlpnirnanoevm-issue-with-setting-hadamard-scan

器件型号:DLPNIRNANOEVM

您好!

我正在开发用于控制 TIDLPNIRNANOEVM 的 LabVIEW 代码。 但是、当我尝试使用 Hadamard 创建 Slew 扫描配置时、它会给出一个错误、如所附的屏幕截图所示。 我无法将分辨率值从3更改为3。 对于列扫描、它可以正常工作。 您能告诉我原因是什么、我如何解决?

此致、

莫恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫恩

    下面的屏幕截图来自您的 LabVIEW 软件吗? 您能否分享有关如何实现此功能的更多信息?

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是、它来自 DLP NIRCAN Nano GUI。 我只是尝试更改扫描配置。 但现在我无法使用 Hadamard 创建扫描。 因为它不允许我更改分辨率、并在我尝试更改分辨率时给出错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫恩

    请分享您正在使用的配置设置(失败的配置设置)、以便我们了解一下。 谢谢!

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在“方法”部分中选择“哈达玛德”后,所有配置设置都将失败。 列扫描工作正常。 例如下面的 ss。 现在、我无法提高分辨率、如果我尝试使用该分辨率、则它会给我一个错误、如上图所示。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫恩

    感谢您的分享。 我们将进行同样的检查、看看我们是否可以重现此问题。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫恩

    我能够使用相同的配置执行上述相同的测试、并且在创建配置或将配置保存到 nirScan Nano 时没有遇到任何问题。 您是否已确保所有软件(GUI、DLPC PROM、Tiva SW 等)都使用最新版本?

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我进行了一些故障排除、我发现我的 Tiva 板有一些问题。 我认为这是一个与硬件相关的问题。 那么、您能告诉我我是否可以单独订购 Tiva 板、而不是整个传感器? 我在网上没有找到任何信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moeen、

    TI 不销售 EVM 的替换部件或提供维修服务。 EVM 的保修期为90天。 如果您的 EVM 处于保修期内,则需要 RMA。

    此致、

    Vivek