This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:DLPC4422替代产品

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC7540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1047049/dlpc4422-dlpc4422-replacement

器件型号:DLPC4422
主题中讨论的其他器件: DLPC7540

尊敬的

我的客户发现  DLPC4422已停产、此 PN 的状态是  TI.com 上的最后一个购买日期

那么、您能否告诉我天气我可以建议我的客户使用 DLPC7540替代 DLPC4422

如果不是、您能给我一个好的建议吗?

2.另一方面,如果客户在天气条件下处于特雷状态,则可 将 DLPC4422与 DLP651和 DLP650结合使用。

如果没有 、请告诉我 DLP651和 DLP650之间有何区别。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    DLPC4422尚未停产。 我们有一个新版本、发布日期为2020年、即 DLPC4422AZPC。 我们的网站似乎需要使用此最新器件进行更新。 让我和 TI 的同事一起解决这个问题。

    7540是一个新版本、可与某些 DMD 配合使用。 7540的数据表位于 TI.com 上、文献编号为 DLPS206 (可在 TI.com 上搜索)。

    DLPC4422通过2个 LVDS 接口与 DMD 通信。 DLPC7540使用高速串行接口(HSSI)、由于 DMD 必须针对此类输入进行设计、因此只有特定的 DMD 可与特定的控制器配合使用。 这意味着 DLPC4422不能与您提到的 HSSI DMD (DLP651、DLP650)配合使用。

    如果您对我们的产品以及最适合您客户应用的产品有更多的疑问、我可以向朋友提出请求、我们可以离线跟进。

    请告诉我们此信息是否能解决您的初始问题。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    作为 Matt 回答的问题的后续行动、下面总结了 DLP4222或 DLPC7540所使用的 DMD 产品。

    此外、我还将附上一个简要比较 DLPC4422和 DLPC7540的单页概述。 这有助于决定推荐您的客户使用哪种产品。

    e2e.ti.com/.../DLPC7540_5F00_vs_5F00_DLPC4422_5F00_One_5F00_Pager.pdf

    谢谢、

    Mike