您好!
我正在使用 DLP LightCommander 控制软件将二进制映像加载到显示屏中。 但是、我获得错误: 无法执行$L.2 WriteExternalImage、后跟我的文件路径。 我想知道该误差是什么意思以及如何修复它。 非常感谢。
最棒的
Bingyi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 DLP LightCommander 控制软件将二进制映像加载到显示屏中。 但是、我获得错误: 无法执行$L.2 WriteExternalImage、后跟我的文件路径。 我想知道该误差是什么意思以及如何修复它。 非常感谢。
最棒的
Bingyi
Bingyi、您好!
首先、让我印象深刻的是、您能够让这个旧软件在 Windows 10下运行。
关于*。bmp 文件、有许多不同的*。bmp 文件。 它是一个容器、可容纳多种变体。 您可以查找 BMP 文件格式。
我怀疑您认为问题是正确的。 您可能需要查看 ImageMagick、它可以为您提供有关您正在使用的各种图像的信息。 我的计算机上不再安装软件、但我相信它将读取单色、8位灰度和24位彩色图像。
在尝试构建到固件或尝试直接加载到 LightCommander 进行显示时是否会发生此错误?
Fizix
您好 Fizix、
感谢对我的后续行动作出答复。 感谢您提供有关 ImageMagick 的提示。 我将下载并尝试一下。
当我使用 GUI 直接将图像加载到 LightCommander 以供显示时、会发生此错误。 奇怪的是、我在 MATLAB 中准备了所有二进制图像、但有些图像工作正常、而另一些图像工作正常(特别是具有圆形图案的图像)。 该错误似乎表明它无法写入.ddBi?
谢谢!
Bingyi