This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5500:无法执行$L.2 WriteExternalImage

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1042559/dlp5500-unable-to-execute-l-2-writeexternalimage

器件型号:DLP5500

您好!

我正在使用 DLP LightCommander 控制软件将二进制映像加载到显示屏中。 但是、我获得错误: 无法执行$L.2 WriteExternalImage、后跟我的文件路径。 我想知道该误差是什么意思以及如何修复它。 非常感谢。


最棒的

Bingyi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bingyi、您好!

    您能告诉我有关该系统的更多信息吗?  就像操作系统一样,您是从 Light Commander GUI 编写的--我认为这是您所指的 DLP LightCommander 控制软件。  

    您是否能够在 GUI 中获取任何状态信息?  即、它是否确认已连接?

    您是否能够通过 GUI 控制系统的任何方面?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢你的答复。 是的、我使用 DLP LightCommander 控制软件的 GUI 在 Windows 10上加载映像。 我可以加载一些尺寸和格式相同的图像(.bmp)、但无法加载其他图像。 我想知道 我的图像文件是否不兼容、以及错误消息是否提供了任何线索。 感谢您的帮助!  

    最棒的

    BIngyi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bingyi、您好!

    首先、让我印象深刻的是、您能够让这个旧软件在 Windows 10下运行。

    关于*。bmp 文件、有许多不同的*。bmp 文件。  它是一个容器、可容纳多种变体。  您可以查找 BMP 文件格式。

    我怀疑您认为问题是正确的。  您可能需要查看 ImageMagick、它可以为您提供有关您正在使用的各种图像的信息。  我的计算机上不再安装软件、但我相信它将读取单色、8位灰度和24位彩色图像。

    在尝试构建到固件或尝试直接加载到 LightCommander 进行显示时是否会发生此错误?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢对我的后续行动作出答复。 感谢您提供有关 ImageMagick 的提示。 我将下载并尝试一下。

    当我使用 GUI 直接将图像加载到 LightCommander 以供显示时、会发生此错误。 奇怪的是、我在 MATLAB 中准备了所有二进制图像、但有些图像工作正常、而另一些图像工作正常(特别是具有圆形图案的图像)。 该错误似乎表明它无法写入.ddBi?  

    谢谢!

    Bingyi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bingyi、您好!

    我不记得光指示器是否有压缩选项。  如果确实如此、您可以将其关闭、请尝试该操作。  或者、它可能无法充分压缩图像以将其存储到内存中。

    Fizix