This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:不带 DLPA3005的 DLPC3479启动

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPC3479, DLP4710, DLPA3005, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1043914/dlp4710evm-lc-dlpc3479-boot-up-without-dlpa3005

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPC3479DLP4710DLPA3005DLPA3000

您好!

我有一个 EVM"DLP4710EVM-LC"、我发现当我移除 LED 电流控制线路时、DLPC3479无法成功启动。

我们的设计目标是使用 DLPC3479 + DLP4710、但不使用 DLPA3005和 MSP430、因为我们有另一个照明控制器 SYNC。 触发模式的单个器件  

我可以请求 DLPC3479固件来实现这一目的吗?  

另一个问题是、DLP4710是否有任何电源序列? (VDD、VOFFSET、VBIAS、VRST...)  因为我们需要删除 DLPA3005、并且必须手动执行该操作。

谢谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

     DLPC3479芯片组需要 DLPA3000或 DLPA3005 PMIC 才能工作。  但是、可以在保持 DLPA3005配置的同时将替代照明源与芯片组配合使用。 例如、DLP Pico FW 选择器工具上提供的替代固件可实现单 LED 通道运行(仅红色) http://software-dl-stage.itg.ti.com/dlp/pico-fw-selector/index.html

    如果您希望使用所选的单通道照明源(通过将其驱动通过红色 LED 通道)、则可以重新使用此固件。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲律宾、您好。

    感谢您的回答!

    另一个问题是、DLP Pico FW 选择器提供仅红色固件、它是否适用于 DLPC3479内核1-D 模式?

    数据表显示"Blue LED is configured to be on for each pattern." 内部1-D 图形模式可配置为红色通道?

    谢谢!

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    仅红色固件适用于内部图形模式  

    对于1-D 内部图形模式、您可以选择 R、G、B 或 RGB 照明。

    此致、

    Arthur