This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:错误 EVM DMD 器件 ID 与 GUI 产品 ID 不匹配

Guru**** 2811785 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLP3010, DLPC3478, DLP3010LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1128004/dlp3010evm-lc-error-evm-dmd-device-id-does-not-match-gui-product-id

器件型号:

您好!

我将使用定制光学引擎测试 DLP3010EVM-LC。

当我使用显示菜单测试它时、它运行良好。

但是、在测试内部图形模式时、我收到以下错误消息:

错误 EVM DMD 器件 ID 与 GUI 产品 ID 不匹配

使用显示菜单测试时、具有自定义光学引擎的 EVM 工作正常。

问题的原因可能是什么?如何使用 EVM 测试图形?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    您能告诉我们定制光学引擎中使用的 DMD 器件型号吗?  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mayank,

    我们使用的是 DLP3010、DLP3478-DLPA2005

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能否确认光学引擎是否具有 DLP3010 而不是 DLP3010LC? 如果是这种情况、DLPC3478将拒绝 DMD、因为 DMD 将与 DLP3010LC 一起使用

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、  

    如需更多信息、请参阅以下常见问题解答- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/923731/faq-new-dmd-part-number-for-dlpc347x

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、问题的根源是我们以前通常使用 DLP3010器件、但在烧录新图片时发生了此类错误。 此类错误在开始时不存在,但在使用一段时间后,当您计划刻录新图片时,会出现此类错误。

    此致,

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能更详细地描述一下刻录新图片吗? 您是否正在更新 FW 或您所指的是什么工具?

    您最初使用的是什么 FW、当前使用的是什么 FW?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    错误报告出现在图片刻录阶段。 1号文件是我们以前用于烧录的图片、2号文件稍后烧录。 整个过程中使用的固件是最新的8.0.0版本。

    Regardse2e.ti.com/.../NO.2.zipe2e.ti.com/.../NO.1.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您分享图片。 我们很快就会回来。 感谢您的耐心

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查您是否可以在 EVM 上重现相同的问题?

    此外、如前所述、DLPC3478只能与 V8.x.x 及更高版本的固件版本中的 DLP3010LC 配合使用。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO:Mayank

    检查后、确认闪存上的固件版本存在问题。 但我想知道为什么要执行相同的操作、在最初的一段时间内是可以的、但在这之后是不可以的。 我想知道确切的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaolong、

    DLP 技术是一种芯片组解决方案、针对特定应用例如。 光控制。  该芯片组包括 DMD、控制器和 PMIC IC。 固件会检查有效的芯片组组合、以确保可靠运行。

    DLPC3478控制 器是在 DLP3010LC DMD 量产发布前几个月推出的。  该固件的早期版本支持 DLPC3478 控制器与 DLP3010 DMD 的运行。 DLP301LC DMD 发布后, DLPC3478固件已更新为支持 DLPC3010LC DMD,并已停止对 DLP3010 DMD 的支持。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek

       是最新固件版本 dlpc3478_FW_8.0.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaolong、

    固件选择器工具上提供了最新版本的固件:

     固件选择器(TI.com)

    有关更改和更新的详细信息、请查看固件的发行说明:

    发行说明(TI.com)

    • 固件版本:8.0.1
      • 嵌入式软件版本:8.1.0

    此致、

    Vivek