This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:"TI DLP"启动时显示启动界面、但其他投影/脚本不起作用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM, DLPC3436, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1131269/dlpdlcr230npevm-ti-dlp-splash-screen-visible-on-startup-but-no-other-projections-scripts-work

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC3436DLPA2005

您好!

我对这项技术比较陌生、在使用 DLPDLCR230NPEVM 时遇到了问题。

我将 Raspberry PI 4b 与 DLPDLCR230NPEVM 搭配使用。 我能够运行 TI 在 python 支持中提供的所有脚本、但是在运行时不会显示任何映像。 显示的唯一投影是启动时的初始"DLP Texas Instruments"标识。 我看到了 TI DLP 标识、但之后没有测试图案、如手册中所述。 当我在"samplple01_TPG.py"中运行测试模式时、我可以明显看到 DLP 的微镜在完全黑投影和全白投影之间发生了变化、但实际上没有光投影。 启动时、D_INIT_B 和 D_HOST_IRQ 始终开启、并在 DLP 标识投影的情况下进行 D-DONE 周期。

我的设置和我尝试过的操作:

  • 我已安装 GPIO 接线、可以通过 i2c 检测 DLPDLCR230NPEVM
  • 我使用"flash_write_fpga.py"和 dlpc3436_controller_firmware_7.3.13.img 以及"flash_write_controller.py"和 dlpc3436_fpga_firmware_1.1.bin 对 DLPDLCR230NPEVM 重新成像。
  • 我将 GPIO 驱动强度从5、6、7之间的(例如使用"GPIO 驱动0 6")更改为
  • 我已使用 BUC 转换器将电源从壁式插头5V 3A 更改为12V、30A PS、具有5V 降压

我有点困惑、希望得到一些帮助。 我附加 了两张图片、显示了 DLP 标识和没有测试模式之间的启动行为:

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为附加注释、不会显示以下颜色栏:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadek、

    欢迎访问 TI E2E 论坛,感谢您关注  DLPRegistered技术!

    我们的团队将调查您的问题、下周再见。

    谢谢、  

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadek、

    听起来视频时序可能未正确配置。

    您是否能够更新 Raspberry Pi 固件中的 config.txt 文件? EVM 用户指南的第9.1节介绍了该过程。 如果没有、请尝试浏览本部分、并告知我们这是否解决了问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-我尝试了用户指南表9-1中列出的两个示例。 我尝试了以下两种方法:

    HDMI_timings=1920 0 20 10 1080 0 10 10 10 0 0 58 0 125000000 3 (最小值)

    HDMI_timings= 1920 0 20 10 1080 0 10 10 10 0 0 61 0 132000000 3 (最大值)

    是否缺少某些内容或在 HDMI 时序中应更改的其他变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadek、

    您是否仅更改了这些行或整个 config.txt 文件? RPi /boot/目录中的整个文件应替换为 EVM 产品页面上 DLPDLCR230NPEVM Raspberry Pi Python 支持包 SAMPLE_CONFIG 目录中的 config.txt 文件

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TI python 支持包中提供的文件更改了整个 config.txt 文件。 在我尝试修改 GPIO 驱动强度和 HDMI 时序之后。 无论 HDMI_时序/驱动强度如何、DLP 是否应在启动时显示默认色条图案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadek、  

    我们将在几天内返回给您。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadek、

    是的、颜色条插线应在没有对 HDMI 时序或驱动强度进行任何调整的情况下出现。

    让我们后退一步。 请尝试移除 GPIO 布线并连接到 Raspberry Pi。 请将5V、3A 电源直接连接到 EVM。

    在此设置中,是否显示了色条图案? 如果不是、请尝试探测最近的 U7的 R15电阻焊盘。

    电阻器不应安装在电路板上、因此、虽然焊盘较小、但该电阻器应该可以很容易地接触到。

    该信号 RESETz 应从低电平开始、然后保持高电平。 是这样吗?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会出现色条图案(无论是否连接 GPIO 接线)。  当 DLP 通电时、RESETz 会开始低电平、然后升高、如所附图片所示:

    谢谢、

    Tadek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadek、

    感谢您的信息! 在这种情况下、我们需要深入研究并稍后再与您讨论。  

    谢谢、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tadek、

    EVM 产品页面上可供下载的固件映像已损坏。 我已刷写产品页面中的映像、并在硬件上遇到相同的问题。 我们必须对此进行调查并进行更正。

    同时、请将 TI 固件选择器工具中的固件映像刷写到 EVM 中。 适用的固件将用于:

    • 控制器:DLPC3436 (230NP DMD)
    • PMIC:DLPA2005
    • 引脚映射:选项1
    • I2C 地址:0x36
    • 固件版本:7.3.1

    将此图像刷写到我的 EVM 中可解决此问题。 请告诉我它是否也能纠正您的问题。

    好的、
    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有效! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadek、

    我很高兴您的 EVM 现在已启动并正常工作。

    经过一些考虑、固件选择工具上提供的固件不是长期使用的理想固件。 由于散热考虑、DLPDLCR230NPEVM 的 LED 电流受到限制。 固件选择器工具提供的固件不会像默认 EVM 固件那样限制电流。

    我在230NPEVM 产品页面上构建了一个固定的固件映像来替换该映像、但我还无法将其链接到网站。 我已向您发送朋友请求、要求您协调将此固件传递给您。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 我接受了。