This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530-Q1:DLP5530支持的固件

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1022925/dlp5530-q1-supported-firmwares-for-dlp5530

器件型号:DLP5530-Q1

大家好、团队、

我们希望了解适用于未来设计的 DLP5530固件。

您能帮我们分享所需的固件吗?

谢谢、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar、  

    很抱歉、您在收到此请求后迟迟未能回复您。 我将通过电子邮件与您联系以获取访问权限。

    谢谢、

    Ganapathy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢 Ganapathy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundar -  

    我将继续处理这一请求。 请参阅我发送的 E2E 消息、我们可以通过电子邮件进行连接。

    类 Regarsd、

    Ross