This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080002:MSP430源代码

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-080002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1022417/tida-080002-msp430-source-code

器件型号:TIDA-080002

尊敬的支持团队;

我想制作 TIDA-080002 (超便携、低功耗 DLPRegisteredPico QHD 显示参考设计)。

但是、我找不到 MSP430的源代码。

我可以从何处下载它?

B.R

 Sugiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugiyama-San、您好!

    感谢您关注 DLP 技术。 我可以为您提供此软件包、请接受我的朋友的请求、我们将进一步讨论私人信息。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-桑:

    感谢您的支持。

    我已接受您 的朋友请求。

    此致、

     Sugiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugiyama-San、

    由于此请求是脱机处理的、因此我将继续并关闭 TT。

    此致、

    梅扬克