This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:如何通过编程控制 DMD 以实时显示图像?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531Q1EVM, DLPC230-Q1, DLP5531-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1020465/dlp5531q1evm-how-to-control-dmd-to-display-image-in-real-time-by-programming

器件型号:DLP5531Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC230-Q1DLP5531-Q1

如何通过编程 μ?控制 DMD 以实时显示图像

现在、我可以输入图像、将其编译为 bin 文件、然后显示它

但我想根据前方的路况信息实时更改光源类型。 我具有的输入是01矩阵。 我想每1秒或更短的时间通过矩阵输入来调整光类型。 如何操作 ?我不想输入图像,然后 反复变换和显示过程,我想直接通过软件控制。 那么、如何实现它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuo、

    要实时显示图像、您需要使用 高达110MHz 的单 OpenLDI (FPD-Link I)端口或高达110MHz 的24位 RGB 并行接口。 这意味着从外部处理器将视频发送到 DLP 芯片组、这样、外部处理器会计算并应用您想要显示的图像更改、然后再通过视频接口发送更新的图像输出。  使用两个视频接口中的任何一个时、内容将以一帧速率更新。 DLPC230-Q1支持的帧速率为60Hz、因此视频延迟为16.66ms。  DLP5531Q1EVM 上有一个微型 HDMI 输入连接器、您可以使用该连接器连接到计算机以进行开箱即用测试。 在 DLP 控制程序中、您需要将源更改为"外部并行视频1152x576 60Hz "或"外部并行视频1152x1152 60Hz"

    bin 文件可以使用多达8个静态启动界面图像进行预编程、但 DLPC230-Q1上没有内置方法来调整/转换启动界面内容。 此启动界面加载方法仅在您希望具有多达八个图像输出变体时才有效。 启动界面图像从存储器加载并显示需要500ms、因此也不是实时的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你 的答复  

    那么、我能否理解以下内容? 此器件只能将图像或视频作为输入、转换过程必须花费一定的时间。 我无法通过代码直接控制它、而是通过封装软件控制它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuo、

    DLPC230-Q1通常以60Hz 的视频输入帧速率运行。 视频延迟是一帧、这意味着16.66ms 是 DLPC230-Q1接收、处理视频数据并在 DLP5531-Q1 DMD 上显示视频数据所需的时间。 您可以在适用于光控制应用的 DLP5531-Q1芯片组视频处理 应用报告中阅读有关此内容的更多信息。

    您只需要通过 OpenLDI 或 DLPC230-Q1的并行 RGB 接口提供1152x576分辨率和60Hz 帧速率的视频输入、DLP 芯片组将处理其余部分(通过封装软件、如您所述)。