This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:DLPC3470替代产品

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPA2005, DLP2010LC, DLPC3479, DLP2010NIR, DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1021836/dlpc3470-dlpc3470-alternative

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件: DLPA2005DLP2010LCDLPC3479DLP2010NIRDLPC150

尊敬的 TI 社区:

TI、标准经销商和电子中间商没有 DLP3470CZEZ 的库存。  我们的设计采用 DLPC3470、DLPA2005和 DLP2010LC 来实现定制的结构光应用。  DLPC3470的任何替代产品是否适用于 DLPA2005和 DLP2010LC?  DLP2010LC 呢?  我们将以200Hz 的速率投影7个二进制图形。

我非常感谢解决这一芯片短缺问题的任何可能的解决方案。

此致、

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    遗憾的是、DLP2010LC DMD 仅适用于 DLPC3470。

    在我们的光控制产品系列(3470、3478、3479)中、目前只有采用 DLPC3479的双 ASIC 解决方案有库存。 但是、这是一种比您使用的解决方案更高级(昂贵)的解决方案。

    我们有一个 LC 控制器 DLPC150、可与 DLP2010NIR DMD 搭配使用。 理论上可以使用这种方法、但它是为光谱分析应用量身定制的。 至少可以说、为图形流应用进行此设置将会非常涉及。  

    这种芯片短缺使大量需求无法满足。 我理解您的沮丧。

    此致、

    Arthur Brown