This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:DLP7000

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1020934/dlp7000-dlp7000

器件型号:DLP7000

你(们)好

我在一台计算机(Win7)上安装了 GUI、现在正在尝试在新计算机(Win10)上工作、但遇到了此主题中提到的相同问题:  

 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1012851/dlplcrc410evm-where-can-i-find-the-d4100explorer-2-0-windows-installer-exe-file-mentioned-in-the-manual

我尝试了建议的 woijn 线程;使用命令"C:\Windows\SysW64\regsvr32 C:\Windows\WOSysW64\DDC4100.ocx"手动注册 DDC4100.ocx (也是"C:\Windows\System32\regsvr32 C:\Windows\SysW64\DDC4100.ocx")、因为这两个 wopr32文件夹都存在于 Woprenv32中

还下载了 x86 Vcredist 并重新引导...

似乎什么都不起作用。

还有其他想法吗? (它是一台64位计算机、与旧计算机类似)

我也不会手动将 ocx 文件导入 regedit。 似乎有一个街区...

另一件事:在上面的线程中、他们提到先安装第一个版本帮助解决了问题、但我在软件支持中只看到版本2 (有两个标识安装、均为2.0名称、第三个版本提供文件、但没有安装应用程序)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishai、

    您是否有权访问 Win7计算机上使用的安装文件?  这是他们所提到的那个。

    似乎 Microsoft 的最新 Windows 10更新打破了先前列出的项目之外的一些东西。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么类型的访问? 我从 https://www.ti.com/tool/DLPLCRC410EVM 中的支持选项卡下载了安装文件
    我已尝试在专用 Win10 PC 上成功安装、但未在企业版上安装、我不知道它是否与之相关。 您以前是否遇到过这种情况? 您是否知道问题可能出在哪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishai、

    您之前提到过您之前在 Windows 7系统上安装了 GUI。  我想问您在该计算机上是否仍然有该安装程序可执行文件?

    最新的安装程序适用于最新版本。

    感谢您提供重要信息、以便在非企业版 Windows 10上成功安装!  这是一个重要的线索。

    此时、我不知道是什么导致了问题、但您的报告非常有用!

    Fizix