This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:DLPC230控制程序1.8 Build“Mode:No connection”(模式无连接)

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5531Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1020470/dlp5531q1evm-dlpc230-control-program-1-8-build-mode-no-connection

器件型号:DLP5531Q1EVM

线路连接正常,软件报告错误:“无连接”

更换计算机后一切正常

但第一台计算机的 USB 接口没有故障

那么、它可能还有什么其他故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:DLP5531Q1EVM

    线路连接正常,软件报告错误:“无连接”

    更换计算机后一切正常

    但第一台计算机的 USB 接口没有故障

    那么、它可能还有什么其他故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuo、

    您能否附上"无连接"消息出现在何处的屏幕截图? 您使用的是哪个版本的软件?

    请查看用户指南第12页的第2.2.1节、其中包含一个可视化图。 工具栏顶部的"无连接"消息是否如用户指南所示显示的"模式"消息可见? 确保您的计算机、Cheetah 和 EVM 彼此安全连接。 转至 Connections 选项卡、并验证"DLPC230 Host"线路是否已选择 SPI 和 Cheetah、以及绿色的连接指示灯是否亮起。 如果绿灯未亮起或无法 选择 Cheetah、则可能存在一些 Cheetah 驾驶员问题。 我建议卸载它们并重新安装它们。

    如果这不是您的问题、则 Cheetah 和 EVM 之间可能存在错误。 您能否验证 EVM 是否已正确通电? 如果是、请确保将 Cheetah 连接到 EVM 的电缆没有张力、并且已牢固地连接到 EVM。 松动的连接或任何张力都可能导致电缆断开。 选择"Read Mode"(读取模式)图标、查看错误是否消失。

    此致、

    John