主题中讨论的其他器件: DLPC3436
您好!
我遇到了有关 DLPDLCR230NPEVM 以及 Raspberry Pi 计算模块4使用情况的问题。
我成功地将投影仪连接到标准 RPI 4。
验证了功能后、我继续使用定制板。 此处、RPi 计算模块通过40引脚接头连接、并添加了一个 Dsub 连接器。 因此信号长度增加。 当我现在将 RPi 连接到 DLP230时、我可以看到器件仍然在 I2C 总线7上、地址为0x1b=(27)。 但是、当我启动提供的示例脚本 init_parallel_mode.py 时、我会得到:
设置从器件地址:27
正在初始化 DLPC3436的 Raspberry Pi 默认设置...
正在将 DLPC3436输入源设置为 Raspberry Pi ...
正在为 Raspberry Pi 配置 DLPC3436源设置...
这很好、但屏幕会返回到屏幕上。 所有其他 sampleXX.py 脚本都可以正常工作。
您能不能给我一个提示、说明问题可能出在这里吗? 是否必须增加 GPIO 驱动强度? 如果是、如何更改?
谢谢!