This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:用于2个 LED 的固件 DLPC3470 (DLP2010EVM-LC)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPDLC-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1017096/dlpc3470-firmware-for-2-leds-dlpc3470-dlp2010evm-lc

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他部件:DLP2010EVM-LCDLPDLC-GUI

您好!

当使用 DLP2010EVM-LC 演示板中的微镜矩阵创建静态图像(图片)时、使用中的微镜矩阵创建静态图像(图片)。  

如何 具有两个 LED (两个激光)工作模式的 DLPC3470制作固件?
标准固件可用于一个或三个 LED。

2. 如何为定位微镜和两个 LED (两个激光器)的同步设置不同的持续时间?

3. 如何上传固件

此致、Vladimir Zhukov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vladimir

    您是否将此 EVM 用于显示或传感应用?

    1) 1)我们可以通过下载链接创建固件映像并与您共享。 我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以私下讨论。

    2) 2)您能否详细说明此问题? 可针对 DLPDLC-GUI 中的内部和外部图形流修改图形和曝光时间。  对于显示应用(传统图像和视频)、我相信我们还可以包含2个 LED 外观。 您还可以使用默认外观、但黑暗时间将为~33%(第3个 LED 通常会亮起的时间)

    3) 3)这可以在 DLPDLC-GUI 的固件页面上完成

    此致、

    Arthur