This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双 NIR 可见光 DLP 模块

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLP2010LC, DLP-OMM-SEARCH, DLP2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1135986/dual-nir-visible-dlp-module

主题中讨论的其他器件:DLPC3470DLP2010LCDLP-OMM-SEARCHDLP2010

你好!

我们实际上正在设计一款医疗设备、我们需要一台 DLP 投影仪(尽可能小且紧凑)、该投影仪能够在短距离(10至15cm)处投射可见模式或 NIR 模式。
DLP 产品系列中是否有任何解决方案可实现不同光源的投影? (VIS 和 NIR)
或者、我们可以"简单地"用 NIR 源替换其中一种 RGB 颜色(例如红色)的任何器件?

非常感谢您的回答!

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您能否详细了解您的应用和要求? 预计会有哪些内容? NIR 的波长是多少?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
    该应用程序是一种观察静脉并在皮肤上显示相关信息的设备。

    NIR 的波长应约为850nm (可能介于810和880之间)

    我们计划同时(或交替)显示2种模式、一种模式显示在可见模式(人眼可见的任何颜色)中、另一种模式显示在 NIR 中(由 NIR 摄像头处理)。

    双波长 NIR/VIS 是第一个挑战。

    第二个是投影距离... 10厘米到15厘米之间。

    感谢您的任何帮助!

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供此信息!

    请让我们在下周周三之前考虑您的用例的潜在解决方案。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢 您的耐心等待。 "先进光控制产品系列"中的芯片组、尤其是 专为3D 扫描和机器视觉而设计的芯片组、非常适合您的应用:

    可见产品(420至700nm)产品选择|德州仪器 TI.com

    这些芯片组专为可见波长420nm 至700nm 而设计。 它还可以在810/880nm 的条件下工作、但效率稍低。

    该芯片组最多只能支持3个通道。 您必须将其中一个通道(例如蓝色)替换为 NIR。  DLP2010LC DMD 与 DLPC3470控制器将提供最紧凑的解决方案。

    请从 以下页面下载"DLP-OMM-SEARCH—光学模块搜索工具":

    DLP-OMM-SEARCH 光学模块|德州仪器 TI.com

    "光控制"选项卡中包含适用于这些芯片组的光模块。  请查看  EKB 中的 DLP2010模块"近红外线+绿色环保"。

    此模块可满足您的要求。

     请直接与他们联系以了解更多详细信息。 他们的联系信息在同一文档中提供。

    谢谢、此致、

    Vivek