This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DMD 左侧和右侧之间的差异

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000X, DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1135796/dlpc910-differences-between-left-and-right-side-of-dmd

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件:DLP9000X

您好!

我们正在对 DLPC910和 DLP9000X 进行新的电路板控制。  

我们收到的是 DDC 版本的"2"(确定)和 DMD 类型的"F"(也是确定)。

DMD 的左侧后视镜与右侧不同

2、发送训练模式、init_active 变为低电平。

3.我们发送第一个帧(1600行),然后是 MCP --> RST_ACTIVE 变为高电平并保持高电平-->在 DMD 镜片的右半部分按预期发生了变化,左 侧镜片发生了变化,但出现了未知的情况(顶部和底部看起来不同)

4、我们尝试发送 PWR_float、但镜片的右侧仍然不同、左侧看起来也不同。  

我们测试了 DLP900X 电压、DCLKOUT_A - DCLKOUT_D (400MHz)、SCTRL_A - SCTRL_D、它们看起来正常

我们正在尝试了解我们是在处理逻辑设计问题还是硬件问题、根据您的经验、可能会出现什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要更新:

    3. RST_ACTIVE 变为"高电平"、然后变为"低电平"(在所有写入的帧中)、但镜片仅在 DMD 的右侧发生更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    请检查 DMD 的所有电源轨输入- VBIAS、VOFFSET 和 VRESET 作为起点。  确保每个电压的所有指定输入引脚上都存在这些引脚。

    作为第二步、如果第一个插槽未显示任何内容、则可能需要检查插入器是否可能缺少(或旋转的)"C"弹簧并重新安装。

    Fizix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们在写入所有1时看到的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    感谢您的观看。  我需要更多时间来研究这一点。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    离线时、我们确定时钟 C 的 P/N 反向、以便 SCTL_C 被错误读取、数据未正确写入 DMD 的右侧(图中的左侧)。

    我将此标记为完成。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     正如您所写的那样、在仔细检查后、我们看到时钟 C P/N 发生了逆转。

    在我们固定时钟 C P/N 之后、DMD 的左侧开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    太棒了!  感谢您告知我们。

    Fizix