主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 DLPC3478、 DLPDLCR3010EVM-G2、 DLP3010EVM-LC
如何 通过 I2C 将 DLP EVM GUI 3.1.0.6物理连接到我们的定制板?
我可以访问 TI USB2ANY 板和 USB2ANY Explorer-2.8.2.0软件。 我会将其用作接口吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何 通过 I2C 将 DLP EVM GUI 3.1.0.6物理连接到我们的定制板?
我可以访问 TI USB2ANY 板和 USB2ANY Explorer-2.8.2.0软件。 我会将其用作接口吗?
我有一个板、它具有一个 I2C 总线连接器、可连接到 DLPC 和各种其他器件。 我被告知 EVM GUI 固件可用于通过该 I2C 总线与 DLPC 进行通信。
我无法确定物理连接应该如何工作。 我希望我只需插入 TI USB2ANY 适配器、然后使用它连接到 I2C 总线、EVM GUI 就能解决问题。
我曾尝试过一次、但没有成功、但我们可能没有正确的驱动程序或其他东西。 在花大量时间进行追踪之前、我想确保我做的是正确的。 实际上、我在文献中的任何地方都没有看到有关执行此操作的说明。
您好 Stephen、
Display EVM GUI 不支持 USB2ANY。 但是 、光控制 EVM GUI 将支持 USB2ANY、但功能有限。 如果您希望使用 Display GUI、则必须使用 DeVaSys 接口板。 虽然 这些产品不再生产、但可能有一些产品可在线购买。
最棒的
Maxine
您好 Stephen、
您能否确认您正在使用 DLPC3438 (显示控制器)或 DLPC3478 (光控制控制器)? 尽管这些控制器的某些方面非常相似、但光控制 GUI 应该可以更轻松地连接到 USB2ANY 适配器?
关于 I2C 线路的电路、EVM 原理图可作为示例。 DLPDLCR3010EVM-G2的 TIDA-01571页面(对应于显示微控制器 DLPC3438)或 DLP3010EVM-LC 的 TIDA-080003页面(对应于光控制微控制器 DLPC3478)可轻松访问这些原理图。
请记住、I2C 信号存在于主板和显示板原理图中。 布线相当简单、但我要指出、时钟和数据线上都需要上拉电阻器。
此致、
奥斯汀
很抱歉耽误你的时间。 我们拥有的器件是 DLPC3433CZVB DLPA2005ERSLT。 我以为是3438、但我想不是。
为了进一步更新、我们在这里有两台配备 DLP EVM GUI 3.1.0.7的计算机
将不会打开 Advanced (高级)窗口。 另一个将会。
在将要插入的器件上、我可以插入 USB2ANY 器件、它将从该器件读取序列号、但似乎没有执行任何其他操作。
我们正在尝试解决这个问题、但即使连接一个示波器并监控 SCL 和 SDA 线路、也没有任何活动。
我和 IT 人员一起看着它。 工作的一台计算机实际上不在其控制之下、因此用户具有更多权限。 我想、程序可能会尝试在用户帐户 没有权限创建 内容的某个位置创建目录或临时文件。
至于上拉电阻器、I2C 需要使用上拉电阻器、因为芯片只将线路驱动为低电平。 电路板上有必要的上拉电阻器、看起来 USB2ANY Pod 也有它们。 当我们将示波器连接到未连接任何器件的 POD 时、I2C 线路为高电平、从不会像预期的那样产生脉冲低电平。
步骤如下-
从 DLP EVM GUI 3.1.0.7启动高级模式窗口
将 USB 电缆连接到以其他方式断开连接的 USB2ANY 器件。
将设备插入 PC
"连接"GUI。
观察是否显示了 POD 的序列号
将未连接的10针电缆连接到 Pod
将未连接的跳线添加到 10引脚电缆的 GND、SCA 和 SCL 引脚
将示波器连接到跳线
从 GUI "Adv Mode"窗口向"器件"发送任何 I2C 命令、此时该器件只是一个示波器探针
观察示波器显示屏上的 SCL 和 SDA 线。 两条线路均为高电平、未观察到数据
我们已确定有两 个无法正常工作的 USB2ANY 单元、并找到了第三个工作单元。
如果我找到时间、我将尝试使用 USB2ANY Explorer 诊断这两个单元。 否则、它们将被丢弃。
感谢大家的帮助。