This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3438:如何使用 DLP EVM GUI 3.1.0.6软件物理连接到定制板?

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DLPC3438, DLPC3478, TIDA-01571, DLPDLCR3010EVM-G2, DLP3010EVM-LC, TIDA-080003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1135643/dlpc3438-how-do-i-physically-connect-to-a-custom-board-using-the-dlp-evm-gui-3-1-0-6-software

器件型号:DLPC3438
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDLPC3478DLPDLCR3010EVM-G2DLP3010EVM-LC

如何 通过   I2C 将 DLP EVM GUI 3.1.0.6物理连接到我们的定制板?   
我可以访问 TI USB2ANY 板和 USB2ANY Explorer-2.8.2.0软件。  我会将其用作接口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    欢迎访问 E2E 论坛。 感谢您的业务。

    我想了解  有关您想要连接的内容的更多详细信息。 您能否澄清一下物理连接的含义? 您是否在寻找连接笔记本电脑和定制板的正确电缆类型和连接器?  

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个板、它具有一个 I2C 总线连接器、可连接到 DLPC 和各种其他器件。  我被告知 EVM GUI 固件可用于通过该 I2C 总线与 DLPC 进行通信。  

    我无法确定物理连接应该如何工作。  我希望我只需插入 TI USB2ANY 适配器、然后使用它连接到 I2C 总线、EVM GUI 就能解决问题。   

    我曾尝试过一次、但没有成功、但我们可能没有正确的驱动程序或其他东西。  在花大量时间进行追踪之前、我想确保我做的是正确的。  实际上、我在文献中的任何地方都没有看到有关执行此操作的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    Display EVM GUI 不支持 USB2ANY。 但是 、光控制 EVM GUI 将支持 USB2ANY、但功能有限。 如果您希望使用 Display GUI、则必须使用 DeVaSys 接口板。  虽然 这些产品不再生产、但可能有一些产品可在线购买。

    最棒的

    Maxine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    您能否确认您正在使用 DLPC3438 (显示控制器)或 DLPC3478 (光控制控制器)? 尽管这些控制器的某些方面非常相似、但光控制 GUI 应该可以更轻松地连接到 USB2ANY 适配器?

    关于 I2C 线路的电路、EVM 原理图可作为示例。 DLPDLCR3010EVM-G2的 TIDA-01571页面(对应于显示微控制器 DLPC3438)或 DLP3010EVM-LC 的 TIDA-080003页面(对应于光控制微控制器 DLPC3478)可轻松访问这些原理图。

    请记住、I2C 信号存在于主板和显示板原理图中。 布线相当简单、但我要指出、时钟和数据线上都需要上拉电阻器。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我们拥有的器件是 DLPC3433CZVB DLPA2005ERSLT。  我以为是3438、但我想不是。

    为了进一步更新、我们在这里有两台配备 DLP EVM GUI 3.1.0.7的计算机

    将不会打开 Advanced (高级)窗口。  另一个将会。  
    在将要插入的器件上、我可以插入 USB2ANY 器件、它将从该器件读取序列号、但似乎没有执行任何其他操作。

    我们正在尝试解决这个问题、但即使连接一个示波器并监控 SCL 和 SDA 线路、也没有任何活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的信息。  

    我不确定为什么您的一台计算机无法打开 GUI 的"Advanced"窗口。 其他 GUI 页面是否看起来不错、您是否能够重新下载?

    连接到 SCL 和 SDA 线路的上拉电阻器的值是多少?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和 IT 人员一起看着它。  工作的一台计算机实际上不在其控制之下、因此用户具有更多权限。  我想、程序可能会尝试在用户帐户 没有权限创建 内容的某个位置创建目录或临时文件。

    至于上拉电阻器、I2C 需要使用上拉电阻器、因为芯片只将线路驱动为低电平。  电路板上有必要的上拉电阻器、看起来 USB2ANY Pod 也有它们。  当我们将示波器连接到未连接任何器件的 POD 时、I2C 线路为高电平、从不会像预期的那样产生脉冲低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    我们将验证 GUI 高级窗口问题、然后再回来。 但是、在确保满足所有硬件要求之前、您能否告诉我们您电路板上的上拉电阻(以欧姆为单位)是多少?

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.9k、但即使没有连接电路板、当我尝试使其发送消息时、USB2ANY 引脚也是高电平、从不驱动为低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    您是否意味着您从未在 USB2ANY I2C 线路上看到活动? 您能否确认您的前端已连接到器件并发出数据?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    步骤如下-

    从 DLP EVM GUI 3.1.0.7启动高级模式窗口

    将 USB 电缆连接到以其他方式断开连接的 USB2ANY 器件。

    将设备插入 PC

    "连接"GUI。

    观察是否显示了 POD 的序列号

    将未连接的10针电缆连接到 Pod

    将未连接的跳线添加到  10引脚电缆的 GND、SCA 和 SCL 引脚

    将示波器连接到跳线

    从 GUI "Adv Mode"窗口向"器件"发送任何 I2C 命令、此时该器件只是一个示波器探针

    观察示波器显示屏上的 SCL 和 SDA 线。  两条线路均为高电平、未观察到数据

    我们已确定有两 个无法正常工作的 USB2ANY 单元、并找到了第三个工作单元。

    如果我找到时间、我将尝试使用 USB2ANY Explorer 诊断这两个单元。  否则、它们将被丢弃。

    感谢大家的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    欢迎您提供帮助。 非常感谢您发表您的问题是如何解决的。

    此致、

    奥斯汀