This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLP300S 和 DLP301S 优势

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP300S, DLPA2000, DLPA3005, DLP301S, DLPA2005, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1158330/faq-dlp300s-and-dlp301s-benefits

主题中讨论的其他器件:DLP300SDLP301S

DLP300SDLP301S 数字微镜器件(DMD)是数控微光机电系统(MOEMS)空间照明调制器(SLM)。 建议用于3D 打印应用。 DMD 与3D 打印控制器 DLPC1438 和 PMIC/LED 驱动器相结合、可提供完整的系统解决方案、从而实现快速、高分辨率、可靠的 DLP 3D 打印机。 DLP300S DMD 可专用于 DLPA2000/DLPA2005 PMIC/LED 驱动 器、DLP301S DMD 可专用于 DLPA2000/DLPA2005或 DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。

 

此外、DLP301S 包含增强型热封装、允许使用更高的照明功率、同时保持低于40˚C 的最高阵列温度规格。 这使得用户能够在树脂上获得更高的固化功率、尤其是在较高的环境温度环境中。 根据光学设计和热解决方案的不同、DLP301S 的功率输出最高可高50%。

 

DLP300S 和 DLP301S DMD 的开发旨在为具有小尺寸、低成本和足够使用寿命的3D 打印提供有保证的 DMD。

 

TI DLPRegistered3D 打印和直接成像产品 页面上的其他介绍性资源,了解如何开始使用 DLP300S 和 DLP301S。