This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500UV:DLP9500UV

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1030362/dlp9500uv-dlp9500uv

器件型号:DLP9500UV

你好。

我正在使用 Mentor HyperLynx SI 工具。 我需要定义 TI LVDS 眼罩。

TI 数据表指定了随附的数据。 我不确定如何将其转换为以 UI 单位表示的眼图。

我附上了一位同事创建的数据表数据和掩码。 是这样吗? 如果是,为实现这些数字,计算方法是什么。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我需要就此与我们的一些信号完整性人员进行讨论。  我应该能够在星期四得到 COB 的回复。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    我们的董事会团队建议如下:

    电压值正确。

    时序编号接近、但建议将其修改为以下内容:   

    启动

    上升启动

    上升端

    秋季开始

    下降端

    结束

    0%

    14%

    30%

    70%

    86%

    100%

    这些数字来自以下计算/假设:

    • 时钟和数据将设置时间和保持时间划分为50/50。 这是一个仿真选择、可驱动上升开始和下降结束之前有多少时间。 在实践中、时钟可能不会像数据那样具有太多的抖动、并且数据 UI 将有更多的设置和保持时间可用。 如果我们使用50/50分频、则会留下14%的 UI 用于设置、14%的 UI 用于保持。 à 上升开始= 14%、下降结束= 86%

    • 1 UI 中的最长上升时间= 16%、1 UI 中的最长下降时间= 16%。 à 上升端= 30%且下降开始= 70%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    非常感谢您的详细回答。 对我来说、有些困难仍然是不清楚的。

    1.您如何得出上升时间应从14%开始的结论? 还是以其他方式完成? (例如从中点向后到上升时间的开始?) 如果是、您执行的计算步骤是什么?
    2.您是否考虑 了数据表中指示的0.35ns 设置和下降时间?

    非常感谢

    毫升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、

    董事会团队表示、14%是根据经验选择的。  这是保守的、并且提供了成功设计的最佳可能性。   

    他们的建议是、如果时钟抖动较大、则可能需要使值更大(即20%)。  它更小、因此您可以为数据花费更多时间。

    这应包括如图所示的设置和保持时间。  我们可能无法正确理解第二个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fizix。

    开始位置的相关说明。

    至于我的第二个问题。 由于设置时间和保持时间为350ps、我们得到0.28UI (0.35/1.25)。。我想您标记中间点(50%)并从中扣除28%以满足设置、并添加28以满足保持时间。 从那里,我减去了16%的上升时间,由此得到起始点..... 保持时间和下降时间的方式相同 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    是的、这应该是正确的。  它应该会在顶部提供0.56 UI 的窗口(即700ps)

    Fizix