This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:使用 DLP230GP 连接的引擎

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230GP, DLPDLCR230NPEVM, DLPC3436, DLPA2005, DLP230NP, DLPC3432, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1029168/dlpdlcr230npevm-connect-the-engine-of-using-dlp230gp

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件:DLP230GPDLPC3436DLPA2005DLP230NPDLPC3432DLPA3000

尊敬的支持团队;

我们 希望使用 DLP230GP 和  DLPDLCR230NPEVM 连接光学引擎。

当然、我们必须更改 LED 和 DMD 的连接器。

工作正常吗?

如有任何疑问、请告知我。

B.R

 Sugiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugiyama-San、您好!

    DLP230GP 与 DLPDLCR230NPEVM 不兼容。 DLPDLR230NPEVM 使用 DLP230NP DMD、DLPC3436控制器和 DLPA2005 PMIC。  

    您能否在此工作中分享有关终端设备规格的更多信息,如显示屏的预期分辨率?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith-San;

    发动机规格如下。

    - DLP 芯片组:DLP230GP DLPC3432 DLPA3000

    分辨率:960x540

    -亮度:165lm (典型值)

    我们需要连接 现有的控制板。

    B.R

     Sugiyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugiyama-san、您好!

    对于建议的规格、建议使用 DLPDLCR230NPEVM 进行评估和开发。 该 EVM 的 DLP230NP DMD 可用于以960x540p 分辨率显示视频、亮度高达200流明。  

    让我们继续通过直接信息进行对话、以便我能够为这一发展努力提供更具体的支持。  

    谢谢、

    Chris