This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS99000-Q1:主机 I2C (PROJ_ON)

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1026798/tps99000-q1-host-i2c-proj_on

器件型号:TPS99000-Q1

您好 TI

我们使用的是 DLP5530评估套件。

通过查看 EVM 套件的原理图、主机 SPI 没有 PROJ_ON 线路、但在主机 I2C 专用 PROJ_ON 线路中给出了 Proj_ON 线路。  

我的问题是

如果我们选择 I2C 是我们的通信协议、那么专用 Proj_on 信号线是否是强制性的?  否则、我们可以通过 I2C 协议本身发送命令 来打开或关闭电路。

此致

Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar -  

    如果使用 I2C 连接器、PROJ_ON 信号线不是必需的。 您只需将 J1 连接器电缆的导线保持断开状态。

    关于关闭信号的命令、我们建议将工作模式(命令03h)从显示更改为待机。

    或者、您可以将调光电平(命令50h)设置为0、这将确保没有电流流过 LED 驱动器电路。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ross

    我们更改了运行模式、它工作正常。 感谢您的有效输入、它能帮助我们!!!

    2.请帮助我了解为什么 DLP5530 EVM 套件中会提供 PROJ_ON 线路。 我想知道对于任何其他应用、它需要 PROJ_ON 和 HOST_IRQ。

    3.在 DLP5530 EVM 套件的测试过程中-观察到屏幕闪烁、 此时电流从1.47降低到1.12A @ 12V

           注 :卸下光电二极管连接后,未发现闪烁,屏幕变为纯白电流消耗 约为0.9A @12V 帮助我了解发生这种情况的原因。

    此致

    Saravanakumar D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar D -  

    对于#2 - PROJ_ON 包含在套件中、以防客户想要使用数字使能/切换信号来关闭投影仪、而不是使用通信命令。  HOST_IRQ 是来自 DLP 芯片组的输出、旨在提醒主机 MCU 发生错误、主机应考虑采取措施。 DLPC230编程人员指南中讨论了每个信号的详细信息。

    对于#3 -您能否共享您注意到闪烁的调光参数(包括调光级别、DAC 级别、增益、照明槽)? 校准后的设置可能存在问题。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar -  

    我想提供一些有关#2的其他信息。 对于使用此 EVM 的演示和原型、可能不需要连接到 PROJ_ON 和 HOST_IRQ 信号。 但是、对于生产设计、TI 建议客户将其中的每个信号连接到主机 MCU。 需要考虑的一个特定用例:当发生系统错误时、HOST_IRQ 信号将置为高电平、恢复和执行系统复位的正确方法是循环 PROJ_ON 信号(并采取与错误原因相关的措施)。

    此致、

    Ross  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ross

    答:关于第2点-我们将根据 TI 的建议为生产设计提供这些信号线。

    b.关于第3点-附加 DLPC230控制 GUI 的屏幕截图

    此致

    Saravanakumar D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar -  

    图像分辨率太小、因此我无法看到它。 请随时通过电子邮件将图片直接发送给我-您应该已经有了我的电子邮件地址。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross

    很抱歉… 我将发送相同的电子邮件

    此致

    Saravanakumar D