请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710LC 主题中讨论的其他器件: DLPA2005、 DLPC3479、 DLPA2000、 DLPA3000
您好!
DLP4710LC 支持哪些 DLPA 芯片?
根据文档、我了解支持的组合是2x DLPC3479 + DLP3000/3005。 在我们的应用中、DLPA 仅为 DMD/DLPC 生成电压、不使用其他降压/LED 驱动器。 对于我们来说、电路板空间是一个大问题、是否支持任何较小的 DLPA (如 DLPA2005或任何其他)?
谢谢
Petr