This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA100:用于控制两个电机

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA100, DLPC3430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1024764/dlpa100-to-control-two-motors

器件型号:DLPA100
主题中讨论的其他器件: DLPC3430DLPC3440CZEZ

尊敬的 TI:

如您所知 、在 DLPC4340的参考设计中、它使用 DLPA100控制一个 CW 电机。  
我知道这是一个特殊情况、但我的光学团队要求我分别控制色轮和磷轮的两个电机。  
是否可以使用 DLPC4340和两个 DLPA100芯片进行配置以控制两个电机?
此致、  
隐藏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katagiri-San、

    我相信我们没有名为 DLPC4340的 DLPRegistered控制器。   您是否在询问 DLPC3430?  您能否澄清您询问的产品?

    谢谢、
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢你的答复。

    我是通过 TI 日本公司向 DLPC3440介绍的。
    已经制作了几个投影仪系统、实际上在我的实验中使用了该芯片组。
    关于 TI 日本的两个电机支持、我仍然没有得到明确的答案、因此我在  这个论坛中提出了问题。
    数据表编号为 DLPS080A–2017年4月–2019年5月修订。
    可订购器件代码为 DLPC3440CZEZ。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的第一篇帖子中有拼写错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    我不认为 DLPC3440芯 片组默认为这种应用而设计。 您可能需要根据系统序列中提供的正常色轮控制信号生成自己的控制信号。

    DLPC3440不支持使用两个 DLPA100进行配置。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

    好的、我明白了。 没问题。
    你可能知道,有时候,日本人中有几个含糊的说法,所以我的担心是不清楚的。  在本论坛上已经完全明确了这一点。  非常感谢。  


    我的团队将 尝试为另一个车轮控制开发逻辑。  

    我再次感谢 您的大力支持。

    此致、

    隐藏