请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPA100 主题中讨论的其他器件: DLPC3430、 DLPC3440CZEZ
尊敬的 TI:
如您所知 、在 DLPC4340的参考设计中、它使用 DLPA100控制一个 CW 电机。
我知道这是一个特殊情况、但我的光学团队要求我分别控制色轮和磷轮的两个电机。
是否可以使用 DLPC4340和两个 DLPA100芯片进行配置以控制两个电机?
此致、
隐藏