This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLPDLCR2010EVM:DLP LightCrafter Display 2010 EVM 的停产公告

Guru**** 2564140 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, TIDA-00325, DLPDLCR230NPEVM, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1038278/faq-dlpdlcr2010evm-end-of-life-announcement-for-dlp-lightcrafter-display-2010-evm

器件型号:DLPDLCR2010EVM
主题中讨论的其他器件: DLP2010DLPDLCR230NPEVMDLPDLCR2000EVM

尊敬的 DLP 客户和 E2E 用户:

截至本文撰写之时、DLP Lightcrafter Display 2010 EVM (DLPDLCR2010EVM)已达到停产(EOL)状态、不再可从 TI.com 购买。 在这里、我们将尝试解决在没有 DLPDLCR2010EVM 的情况下使用 DLP 技术进行产品开发时遇到的任何直接问题:

问:0.2英寸 DLP2010芯片组(不是 EVM)是否仍可购买?

答:是的、您仍然可以查看 DMD 的产品页面(https://www.ti.com/product/DLP2010)以购买器件。 如果您想使用此芯片组制作自己的电路板、还可以参考基于 DLPDLCR2010EVM 的参考设计(www.ti.com/.../TIDA-00325)。

问:我想评估0.2英寸的 DLP 产品,但我不想创建自己的电路板。 还有其他选项可供我使用吗?

答:是的,有两个采用0.2英寸 DMD 的 DLP Pico EVM 可供购买

Q:DLPDLCR2010EVM 在更高帧速率下支持854x480 (WVGA)视频显示。 这些 EVM 中的任何一个是否支持更高的帧速率运行?

答:是的。 请参阅以下规格:

  • DLPDLCR230NPEVM 能够以更高的帧速率(高达240Hz)运行、最大分辨率为960x540 (qHD)。 在1920x1080 (全高清)分辨率下、仅支持60Hz 运行。
  • DLPDLCR2000EVM 仅支持高达60Hz 的视频。

问:我没有 BeagleBone Black 或 Raspberry Pi。 我是否仍可以使用这些 EVM?

答:是的。 尽管在使用外部视频输入时建议使用上述主机处理器、但这两个 EVM 均可通过任何支持 I2C 的器件在启动或测试模式下进行远程控制。

问:我拥有一个在 EOL 公告之前购买的 DLPDLCR2010EVM。 从哪里可以获得旧软件和文档:

答:我们提供了以下所有相关可下载配套资料的链接。 如果您希望看到的内容缺失、请通过创建有关此问题的 E2E 主题联系团队以寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如对此或任何相关 DLP 芯片组有任何疑问、请创建新的 E2E 主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

    谢谢你。

    此致、

    Vivek