This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 95.UB101GC0A - DLPNIRNANOEVM

Guru**** 664720 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1034154/95-ub101gc0a---dlpnirnanoevm

主题中讨论的其他器件:DLPNIRNANOEVM

尊敬的先生:

我们有 DLPNIRNANOEVM,编号:95UB-101GC0A6100110。

我们在使用软件时遇到问题、图标吸收率、反射率和强度不清晰可见  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎使用 E2E 感谢您对 DLP 技术的关注!

    这是因为 DLPNIRNANO GUI 在扩展到显示分辨率的方式中不是"智能"的。 无论按钮和图形的大小如何、都是相同的。

    如果可能、您可以在 Windows 显示设置中为您的 PC 增加显示分辨率、或者您可以尝试使用外部显示器。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们正在寻找适用于  DLPNIRNANOEVM 或 SDK 的完整且有效的 OEM 软件、以便让开发人员为我们开发软件。  

    期待您的宝贵答复。

    此致、

    Kuldeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、

    您是否已从 EVM 工具文件夹页面下载了 SpectrumLibrary 软件? 这可能是您正在寻找的内容。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuldeep、

    根据 Arthur 之前的陈述、我建议您尽可能提高显示分辨率、以便与此 GUI 上固定的 UI 元素配合使用。

    此致、

    Philippe