This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:以太网功能

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM, DLPNIRSCANEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1040738/dlpnirnanoevm-ethernet-capability

器件型号:DLPNIRNANOEVM
主题中讨论的其他器件: DLPNIRSCANEVM

大家好、

你好。

 DLPNIRNANOEVM 是否可以 具有以太网功能、例如连接到它的板或其他设备?

谢谢、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    DLPNIRScan Nano EVM 不支持联网。 为了通过网络控制和访问 EVM,您可以考虑使用网络上的 Raspberry Pi 等板,该板又通过 USB 与 EVM 通信。 这 将涉及大量的固件开发。 我们没有任何此类参考实现。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek。  

     DLPNIRSCANEVM 如何? 它似乎具有以太网连接。  DLPNIRNANOEVM 有何区别? 他们是否可以使用它来代替  DLPNIRNANOEVM?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    NIRscan EVM 的以太网仅供本地网络使用、因此您需要创建这样的网络才能使用 NIRscan EVM。 但是、我要注意的是、这两个系统的功能集不同、因此不要指望能够转换 NIRscan EVM 上的1:1实现。

    此致、

    Philippe