This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:Raspberry PI

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1039538/dlp4500-raspberry-pi

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件:DLPC350

我想知道 DLP 4500evm 是否可以连接 Raspberry PI 4模型 B

PI4具有 HDMI 和 USB、因此我可以将它们与 DLP 4500 EVM 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ko:

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    您能否详细说明一下连接 Raspberry Pi 4可以做什么?

    此致、
    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 DLP 投影用户设计的图案,例如由 Raspberry 程序制作的 Hadamard 图案。 因此、当我们要成像的物体被图案照亮时、我测量了电流。

    它涉及单像素成像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 DLP 投影用户设计的图案,例如由 Raspberry 程序制作的 Hadamard 图案。 因此、当我们要成像的物体被图案照亮时、我测量了电流。

    它涉及单像素成像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ko、

    您需要使用 Raspberry Pi 4B 编写自己的 I2C 命令来发送这些命令、以便以这种方式创建集成的系统。 您可能需要利用《DLPC350编程人员指南》来获得以下方面的帮助:

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu010g/dlpu010g.pdf

    此致、

    Philippe