This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000XUV:我们使用脉冲激光器对 DLP9000XUV 进行辐射

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV, DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1131740/dlp9000xuv-we-irradiated-dlp9000xuv-with-pulsed-laser

器件型号:DLP9000XUV
主题中讨论的其他器件: DLPC910

幸会。
我们使用的是 DLP9000XUV。
当镜片的多个像素通过平均功率为0.3W 的355nm 脉冲激光器和10kHz 的重复率进行辐照时、镜片的整个表面会显示未知图案、无法恢复。
我想知道可能的原因。
电路是否因过热而损坏?
谢谢你。 after irradiating laser, unknown patters on DMD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    今天是美国的假日。  让我们在接下来的几天内回来与您联系。  镜片不太可能因热而损坏。  本例中的功率密度(W/mm2)是多少?

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason、

    由于光束直径约为30um、因此平均功率密度为42000W/cm2。

    如何恢复镜像的角度?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayumi、

    感谢您的解释。  极小的光束直径以及因此极高的功率密度可能是导致镜片损坏的原因。  小面积中的这种高能将会发热并对微镜造成永久损坏。  作为参考、数据表指定355nm 时为2.5W/cm2。  您需要显著降低激光的输入功率或将激光束扩展到更大的区域、才能成功使用 DMD。  请参阅 数据表中的第6.4节建议运行条件、以查看不同波长下的总功率和功率密度。  以下是一个链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp9000xuv.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jason。

    感谢您的回答和数据表。 但我已经看到了2.5W/cm2的规格。
    因为我认为355nm 时的2.5W/cm2值用于 CW 激光、所以我打算尝试对脉冲激光进行辐照。

    在我的检查中、当不驱动 DMD 且脉冲激光器的功率密度为42000 W/cm2时、DMD 看起来像正常驱动、因为来自 PC 的图像显示在 DMD 上。

    然而、当驱动 DMD 时、脉冲激光器的功率密度为42000 W/cm2、DMD 显示了一种类似于我发送给您的照片的奇怪模式。
    尽管脉冲激光器的辐照度约为30um (DMD 上约为4x4像素)、但在 DMD 镜片的整个表面仍然显示了这种奇怪的图形。

    因此、我假设 DMD 镜片倾斜、内部电路因热量而损坏。 你怎么看?
    请告诉我可能的原因吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayumi、

    我将帮助您进行此项调查。  这  确实是您自己设计的系统吗?

    我假设在关闭系统电源并重新启动后、"随机"模式会重新打开7.5.1.1电源。  是这样吗?

    您是否能够按照  DLPC910数据表[DLPS064D]第41页的7.5.1.1 Destop_interrupt 寄存器中所述读取 Destop 寄存器的状态?

    脉冲持续时间有多长、重复率是多少?

    我怀疑功率密度实际上会损坏微镜下方的一些电路并损坏 DMD。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayumi、

    您能否查看到 DMD 的电压轨以查看它们是否显示了正确的电压?

    这些将是:

    此外、检查这些电压的使能:

    它们将是标有 EN_

    确保这些值在建议运行条件表中显示的范围内:

    请告诉我们其中是否有任何一个不符合预期。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、  

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢你的建议。

    >我假设在关闭系统电源并重新启动后,“随机”模式将为7.5.1.1电源。  是这样吗?

    请问什么是"re7.5.1.1"?  我无法理解。

    >是否能够按照   DLPC910数据表[DLPS064D]第41页的7.5.1.1 Destop_interrupt 寄存器中所述读取 Destop 寄存器的状态。

    如何读取 Destop 寄存器的状态?

    我的激光脉冲持续时间约为20ns、声誉频率为10kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mayumi、

    很抱歉、似乎是一个粘贴错误、它应该是"保留"而不是"re7.5.1.1电源" 。我只是想确保在完全断电时 DMD 上是否仍然存在噪声模式?

    通过 连接到控制器的 I2C 引脚、可通过 I2C 接口读取这些寄存器。   数据表[dlps064d]第5页的引脚功能表中列出了这些特性:

    然后、使用 I2C 器件(例如 DevaSys 或其他器件)读取第40页第7.5节"寄存器映射"中列出的地址。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说这不是我的系统。 我使用 ViALUX 的 V-9001 UV V 模块、"ALP-4.3"控制器将 PC 映像输入到 DMD。

    即使电源完全关闭、DMD 中的图形也会保留。
    虽然我在 DMD 上仅辐射了紫外线激光器的一个点(激光点直径约为30微米)、但下图所示的图形(通过显微镜观察到、左侧为 x100倍放大率、右侧为 x500倍放大率) 显示在 DMD 镜片的整个表面。
    实际上、今天、我在辐照之后的一个月内首次观察了 DMD。
    它是否会老化屏幕?

    Observation results at x100 magnification using a microscope

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayumi、

    我还会联系 ViALUX、看看他们是否有任何建议。  您能否尝试在夜间全速运行所有开/全关、并查看是否有任何变化?

    P.S.  不带照明。

    FIzix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix、  

    我明白了。 感谢您联系 ViALUX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayumi、

    请告诉我们 ViALUX 是否能够为您提供帮助。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix、

    我没有听说过 ViALUX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayumi、

    我只读这个条目。 到目前为止、我们尚未收到您的请求。 请使用以下电子邮件地址 dlp@vialux.de。 我们将尽快处理您的请求。

    最好

    Phil @ ViALUX