This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:DLPC900 DMD 控制器1位二进制模式容量和限制

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, TIDA-00570, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/981292/dlpc900-dlpc900-dmd-controller-1-bit-binary-pattern-capacity-and-limitations

器件型号:DLPC900
主题中讨论的其他器件:DLPC910TIDA-00570
您好!
我目前正在使用 DLi6500开发套件,我注意到该套件的内存容量达到400个1位二进制模式。 假设48MB 的外部闪存不是限制,而是产生此瓶颈的控制器的内部 DRAM,是否安全? 我注意到压缩的1位二进制图形占用的空间非常小、但开发套件上的固件会限制我可以处理的图形数量。 我正在使用的应用程序需要最大1080个1位模式,同时外部触发器会循环这些模式。 由于 USB 的速度,我不认为可以将图像从外部加载到内存中以供使用,同时保持适当的刷新率(~9kHz)。 对于这样一个图形数量较多且刷新率和上传延迟需要较低的应用、我是否必须使用 DLPC910?
如果我的应用需要 DLPC910:
我已经通读了论坛的内容、TIDA-00570似乎使用了 DLPC910、但 FPGA 代码是专有的、不是共享的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    DLPC900控制器的内部 RAM 一次最多可保存400个一位二进制图形。
    您可以创建固件中包含1080个1位模式的固件、并将其上传到外部闪存。

    使用预存储图形模式、将400个1位图形从外部闪 存存储器带到内部 RAM 并显示它们。

    我附加了1080 1位编号模式。 这将对您的实验很有用。
    e2e.ti.com/.../1080-Number-Patterns.zip

    正确提供启动界面索引和位位置的值、以便从外部闪存中获取所需的图形。

    DLPC900可以 10kHz 刷新率显示内部图形(最快的1位为100us。)

    关于 DLPC910、我将与我的团队核实并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivakumar、

    感谢您的快速回复。 您能否详细说明一下您的评论"您可以创建固件中包含1080个1位模式的固件、并将其上传到外部闪存"? 您是否暗示我们可以将所有1080 1位图形存储在外部闪存中、一次只需将400个图形拉入 DRAM?  

    感谢您提供编号位模式。 这在测试期间会很有帮助。  

    -Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    是的。 我的意思是一样的。

    "我们可以将所有1080 1位图形存储在外部闪存中、一次只需将400个图形拉入 DRAM 中"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivakumar、

    这是很好的了解。 如果是这种情况、您能给我提供编辑 DLPC900中的固件以支持1080 1位模式所需的资源吗? 现在、我们将外部闪存中存储的图形限制为400个、通过 USB 上载新图形需要很长时间。

    谢谢!

    -Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    EVM 用户指南介绍了所需的所有详细信息。

    第 3.7节批处理文件 3.9固件介绍了有关固件和添加模式的详细信息。
    如有任何疑问、请参阅 EVM 用户指南并告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivakumar、

    关于固件更新,我找到了这个主题() ,它介绍了可以存储在闪存上的最大1位二进制映像。 此帖子中提到的固件更改是否属于您所指的内容? 在发布帖子时、似乎仍有400个限制、但 TI 一直在致力于更新固件。 想知道是否实现了该更改、因为如果可能、我最好将1080 1位二进制映像保留在闪存中。 存储所有映像所需的总存储器为~24MB、因此闪存应足够、但 GUI 不允许我加载400多个映像。

    谢谢!

    -Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我将查看该线程。

    应该可以在闪存上存储1080 1位模式并一次显示400位模式。
    您是否了解了如何构建具有1080 1位模式的固件并将其显示在预存储模式下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivakumar、

    是的、我查看了 EVM 手册中有关固件的第3.9节。 我似乎无法一次使用手册中提供的步骤来放置超过400个1位模式。 根据我之前链接的线程、您可能参考的是支持400+ 1位模式的新固件版本、我可能尚未在 EVM 套件上加载该模式。 这是可行的吗?

    谢谢、

    -Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    旧固件也应该可以正常工作。
    让我准备详细程序并与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您使用的是什么 GUI 版本和 FW 版本?

    您可以查看 GUI 版本的标题栏和 GUI 固件版本左侧的状态栏。

    谢谢。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    GUI 为 v5.0

    FW 为 v5.0.1

    谢谢!

    -Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    下面是在闪存中存储1080 1位图形并在预存储图形模式下显示这些图形的详细过程。

    您可能需要参阅 EVM 用户指南和编程人员指南以详细了解所有操作。

    请遵循随附文档中指定的步骤并更新结果。

    相同的步骤适用于以前和最新的固件。

    e2e.ti.com/.../DLPC900-Storing-more-than-400-one_2D00_bit-patterns-to-Flash-and-Displaying.docx