https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/977525/dlp6500fye-trigger-in
器件型号:DLP6500FYE主题中讨论的其他器件:DLPC900
大家好、我正在寻找一种通过 USB 从 DMD 发送和接收触发输入/输出信号的方法。 目标是能够从窗口上的 python 读取触发信号并使用其他硬件触发操作。
如果不是、您可以建议选择完成此类任务所需的硬件。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/977525/dlp6500fye-trigger-in
器件型号:DLP6500FYE大家好、我正在寻找一种通过 USB 从 DMD 发送和接收触发输入/输出信号的方法。 目标是能够从窗口上的 python 读取触发信号并使用其他硬件触发操作。
如果不是、您可以建议选择完成此类任务所需的硬件。
非常感谢。
欢迎访问 E2E 论坛。
为了提供我们的最佳建议、您能否详细提供您的要求。 从 Windows 通过 python 脚本、将触发哪个硬件。
将 python 脚本中的脉冲触发器发送到 DLPC900控制器不应成为问题。 小型 MCU 或 USB GPIO 扩展器可用于此目的。
但将触发输出信号从 DLPC900控制器读取到 python 脚本会增加读取信号的延迟。
Python 脚本必须轮询来自控制器的触发输出信号并控制连接的其他硬件。 当触发其他硬件时、DMD 可能已完成显示图形。
对于 DLP6500 DMD、最短曝光时间约为105微秒。 DMD 每隔105微秒就会显示一个新的图形。
谢谢、
Shivakumar
如果某个帖子回答了您的问题、请单击 "验证答案" 按钮
感谢您提供信息 Shivakumar、
这是个好消息。 它听起来像是下面这样做的。 你同意吗?
https://www.adafruit.com/product/4471
鉴于延迟可能会成为一个问题、因此触发 DMD 前进与尝试 ping 通来自 DMD 的触发输出信号似乎是明智的。
我们的目标是在 PC 上控制纯 python 中的一系列事件。 由于不能容忍任何延迟(无论是触发 IN 还是触发我们的)、我们希望在 DMD 帧完成的情况下提示 DMD 前进或下一个操作前进。 python 脚本将需要读取任一项完成的反馈以开始每个活动。
希望这能充分解释它。
再次感谢您的参与。