This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:触发输入

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/977525/dlp6500fye-trigger-in

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件:DLPC900

大家好、我正在寻找一种通过 USB 从 DMD 发送和接收触发输入/输出信号的方法。 目标是能够从窗口上的 python 读取触发信号并使用其他硬件触发操作。  

这是可以完成的吗? 是否会有这样的工作: https://www.digikey.com/en/products/detail/ftdi/TTL-234X-5V/6823719?utm_adgroup=Smart%20Cables&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping_Product_Cable%20Assemblies&utm_term=&utm_content=Smart%20Cables&gclid=EAIaIQobChMI77GjlpHb7gIV0RZ9Ch1AnQIhEAQYASABEgL9f_D_BwE

如果不是、您可以建议选择完成此类任务所需的硬件。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 E2E 论坛。

    为了提供我们的最佳建议、您能否详细提供您的要求。 从 Windows 通过 python 脚本、将触发哪个硬件。

    将 python 脚本中的脉冲触发器发送到 DLPC900控制器不应成为问题。 小型 MCU 或 USB GPIO 扩展器可用于此目的。
    但将触发输出信号从 DLPC900控制器读取到 python 脚本会增加读取信号的延迟。

    Python 脚本必须轮询来自控制器的触发输出信号并控制连接的其他硬件。 当触发其他硬件时、DMD 可能已完成显示图形。

    对于 DLP6500 DMD、最短曝光时间约为105微秒。 DMD 每隔105微秒就会显示一个新的图形。

    请参阅以下应用手册、了解如何使用触发信号。

    谢谢、
    Shivakumar

    如果某个帖子回答了您的问题、请单击 "验证答案" 按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息 Shivakumar、

    这是个好消息。 它听起来像是下面这样做的。 你同意吗?

    https://www.adafruit.com/product/4471

    鉴于延迟可能会成为一个问题、因此触发 DMD 前进与尝试 ping 通来自 DMD 的触发输出信号似乎是明智的。

    我们的目标是在 PC 上控制纯 python 中的一系列事件。 由于不能容忍任何延迟(无论是触发 IN 还是触发我们的)、我们希望在 DMD 帧完成的情况下提示 DMD 前进或下一个操作前进。 python 脚本将需要读取任一项完成的反馈以开始每个活动。  

    希望这能充分解释它。

    再次感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 kd1:

    感谢您的需求简介。

    您选择的转换器板应能与 DLPC900控制器良好配合使用。

    确保 DLPC900 EVM 触发输出和输入配置的电压电平与您选择的转换器板相同。

    1.5.2节 EVM 用户指南中的 DLP LightCrafter 6500触发输入和输出电压选择器对此进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 再次感谢。

    要选择正确的电压、每次触发时、我只需在三个引脚中的两个之间放置一根母对母跳线电缆。 是这样吗?

    您是否指定了特定的铅量表? 我找不到指定的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单的母跳线应该可以。