This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531-Q1:绿色波长运行的选择标准

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530-Q1, DLP5531-Q1, DLP5534-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/976926/dlp5531-q1-selection-criterion-for-green-wavelength-operation

器件型号:DLP5531-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP5530-Q1DLP5534-Q1

大家好、我想知道我应该在5530-Q1、5531-Q1和 5534-Q1之间使用哪个芯片、如果我只想用绿色波长和10W 光功率点亮 DMD 芯片、并使用1152x1152视频的全分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    为了更好地回答您的问题、您能否分享您的用例和应用是什么? 通常根据应用类型推荐 DLP553x-Q1器件:

    • DLP5530-Q1:汽车内部显示屏、例如 RGB 抬头显示
    • DLP5531-Q1:汽车外部显示屏、例如单色高分辨率前照灯
    • DLP5534-Q1:汽车内部显示屏、例如 透明窗口显示屏

    根据您的应用的相似性和性能注意事项、我们可以推荐合适的 DLP 芯片组。