This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:将此器件用于激光雷达以实现高速同步扫描

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLPC3470, DLP2010LC, DLP650LNIR, DLPC410, DLPC150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/990064/dlp2010nir-use-this-device-for-lidar-for-high-speed-synchronize-scanning

器件型号:DLP2010NIR
主题中讨论的其他器件: DLPC3470DLP2010LCDLP650LNIRDLPC410DLPC150

我计划使用 DLP2010NIR 来跟踪激光雷达返回信号。 需要尽快(例如 100KHz)更新一小组镜片存储器(10x10像素)、以便该镜片子集可以跟随激光雷达返回信号。 扫描模式将预加载到控制器中。 实现此类扫描模式的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨光宁

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    如果您想使用流入 DLP2010NIR 的内部预加载图形、最好选择 DLPC3470芯片组。 该芯片组完全支持通过 GUI 进行内部图形流处理、您可以使用该 GUI 根据自己的喜好对自定义图形进行编程、并支持 DLP2010NIR 和 DLP2010LC DMD。 但是、我要注意的是、内部图形流模式用于1D 图形(而不是2D、这需要通过 HDMI 进行外部图形流式传输)。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3470.pdf <- DLPC3470数据表

    https://www.ti.com/tool/DLPDLC-GUI <-适用于基于347x 的芯片组的 DLP 光控制 GUI

    与该芯 片组(DLP2010-LC EVM)关联的 EVM 采用 DLP2010LC DMD 而非 DLP2010NIR DMD、因此您需要调整设计或交换光学引擎以使用 DLP2010NIR。

    https://www.ti.com/tool/DLP2010EVM-LC <-最接近您的要求的 EVM 需要修改才能使用 DLP2010NIR DMD。

    有一个称为 nirScan Nano 的不同 EVM、它使用 DLP2010NIR DMD、但它专为光谱分析应用而设计、而不是图形流应用。 为了使用此 EVM 支持内部图形流应用、您需要修改随该系统提供的频谱库代码。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您提供相关信息。 例如、我想知道:

    1. 我们只需为每个帧加载具有相同1-D 模式的8到16行镜像 SRAM 存储器。 这可以通过 DLPC3470来实现吗?
    2. 我们希望1)尽快完成。 1中描述的两个连续帧之间的最短时间是多少(例如、6uSec 开关时间+ 3us SRAM 加载时间= 9uSec)?
    3. 我们只需为每帧8到16行加载相同的连续列(例如、根据切换时间、10到20列)。 我们可以避免加载整个行来提高帧更新速率吗? 对于每个新帧、相同数量的连续列会在移动的激光束后移动相同的数量(例如、根据切换时间、移动10 - 20列)。

    谢谢、

    光宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广宁

    让我与团队讨论一下、以确定您的请求是否可行。 需要几天时间。

    预计下周初会收到回复。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、  

    我们的特殊应用模式是否有任何更新?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广宁

    遗憾的是、DLPC3470芯片组不支持您要询问的应用。  您无法使用此芯片组加载 DMD 的特定行。

    给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我的应用不限于此芯片组。 是否有允许我快速切换镜子集(例如10x10像素)的芯片组? 或者、我是否可以使用控制器 FPGA 直接连接 DMD 芯片 以执行此类任务(无需使用 TI DMD 控制器)?

    谢谢!

    光宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广宁

    让我看看是否有任何符合您要求的产品。 需要一些时间(几天到一周)才能在这里发帖。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广宁、

    请查看 DLPC410控制器和 DLP650LNIR DMD。 该芯片组将提供更大的像素控制灵活性和更高的开关速度。 希望这可以满足您的要求。

    www.ti.com/.../DLPC410

    www.ti.com/.../DLP650LNIR

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的解决方案。 此芯片组的问题是扫描速度太慢。 相同的控制器操作(线路更新模式)是否可用于任何其他更快的 DMD 镜片?

    我们希望将 DMD 用作一个移动的“针孔”(镜片阵列的子集,例如10x10像素),用于跟踪整个镜片上的扫描激光束。

    关键是快速更新“针孔”位置,例如每6微秒更新一次。

    为此、5.4um 微镜尺寸似乎比使用10.8um 微镜的 DLP650LNIR 更适合(6usec 开关时间)(22usec 开关时间)。

    您能否推荐5.4um DMD,它允许快速装入每行以移动图片中所示的“针孔”?

    我们只需要每帧更新8到16行。

     

    虽然我们的激光波长为1um、但我们可以使用可见的 DMD (窗口被移除)来认可这一概念。

    对于 DLP2010NIR、我们的引脚孔更新速率似乎受到控制器的限制。

    虽然 DLP650LNIR 控制器速度更快、但引脚孔更新速率似乎受到较长开关时间的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广宁

    回到您原来的问题、支持 DLP2010NIR 的 DLPC150芯片组可能能够执行您所需的功能、但该芯片组的给定 EVM (专为光谱分析应用定制)不支持该功能。 您需要修改前端的 Tiva 源代码以执行激光雷达图形输出、而不是正常的光谱分析图形输出。 遗憾的是、我们没有共享任何示例代码来实现此类更改。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe。

    这是个好消息!   DLPC150的编程手册是否会为我们的编程工程师提供足够的信息来进行编码? 如果是这种情况、我们可以购买评估系统以开始使用。

    谢谢、

    光宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广宁

    操作 DLPC150的相关命令位于软件编程人员指南 :https://www.ti.com/lit/ug/dlpu031a/dlpu031a.pdf 中 

    但是、我要再次指出、除了 DLP nirScan Nano 工具文件夹 https://www.ti.com/tool/DLPNIRNANOEVM 上提供的以光谱分析为中心的光谱库软件之外、TI 没有示例实施 

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe

    非常感谢、我们将开始基于 DLPC150的工作。 在代码开发中、当我们遇到问题时、向 TI 寻求技术支持的最佳方式是什么?

    再次感谢、

    光宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广宁、

    寻求支持的最佳方法是启动新的 E2E 主题、并将此当前主题链接为配套资料。

    除非您需要任何其他即时支持、否则我们会将此线程标记为已关闭。

    谢谢、此致、

    Arthur Brown