主题中讨论的其他器件: DLPC3470、 DLP2010LC、 DLP650LNIR、 DLPC410、 DLPC150
我计划使用 DLP2010NIR 来跟踪激光雷达返回信号。 需要尽快(例如 100KHz)更新一小组镜片存储器(10x10像素)、以便该镜片子集可以跟随激光雷达返回信号。 扫描模式将预加载到控制器中。 实现此类扫描模式的最佳方法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我计划使用 DLP2010NIR 来跟踪激光雷达返回信号。 需要尽快(例如 100KHz)更新一小组镜片存储器(10x10像素)、以便该镜片子集可以跟随激光雷达返回信号。 扫描模式将预加载到控制器中。 实现此类扫描模式的最佳方法是什么?
杨光宁
欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。
如果您想使用流入 DLP2010NIR 的内部预加载图形、最好选择 DLPC3470芯片组。 该芯片组完全支持通过 GUI 进行内部图形流处理、您可以使用该 GUI 根据自己的喜好对自定义图形进行编程、并支持 DLP2010NIR 和 DLP2010LC DMD。 但是、我要注意的是、内部图形流模式用于1D 图形(而不是2D、这需要通过 HDMI 进行外部图形流式传输)。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc3470.pdf <- DLPC3470数据表
https://www.ti.com/tool/DLPDLC-GUI <-适用于基于347x 的芯片组的 DLP 光控制 GUI
与该芯 片组(DLP2010-LC EVM)关联的 EVM 采用 DLP2010LC DMD 而非 DLP2010NIR DMD、因此您需要调整设计或交换光学引擎以使用 DLP2010NIR。
https://www.ti.com/tool/DLP2010EVM-LC <-最接近您的要求的 EVM 需要修改才能使用 DLP2010NIR DMD。
有一个称为 nirScan Nano 的不同 EVM、它使用 DLP2010NIR DMD、但它专为光谱分析应用而设计、而不是图形流应用。 为了使用此 EVM 支持内部图形流应用、您需要修改随该系统提供的频谱库代码。
但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Philippe Dollo
您好、Philippe、
感谢您提供相关信息。 例如、我想知道:
谢谢、
光宁
您好、广宁、
请查看 DLPC410控制器和 DLP650LNIR DMD。 该芯片组将提供更大的像素控制灵活性和更高的开关速度。 希望这可以满足您的要求。
此致、
Vivek
感谢您提出的解决方案。 此芯片组的问题是扫描速度太慢。 相同的控制器操作(线路更新模式)是否可用于任何其他更快的 DMD 镜片?
我们希望将 DMD 用作一个移动的“针孔”(镜片阵列的子集,例如10x10像素),用于跟踪整个镜片上的扫描激光束。
关键是快速更新“针孔”位置,例如每6微秒更新一次。
为此、5.4um 微镜尺寸似乎比使用10.8um 微镜的 DLP650LNIR 更适合(6usec 开关时间)(22usec 开关时间)。
您能否推荐5.4um DMD,它允许快速装入每行以移动图片中所示的“针孔”?
我们只需要每帧更新8到16行。
虽然我们的激光波长为1um、但我们可以使用可见的 DMD (窗口被移除)来认可这一概念。
对于 DLP2010NIR、我们的引脚孔更新速率似乎受到控制器的限制。
虽然 DLP650LNIR 控制器速度更快、但引脚孔更新速率似乎受到较长开关时间的限制。
广宁
操作 DLPC150的相关命令位于软件编程人员指南 :https://www.ti.com/lit/ug/dlpu031a/dlpu031a.pdf 中
但是、我要再次指出、除了 DLP nirScan Nano 工具文件夹 https://www.ti.com/tool/DLPNIRNANOEVM 上提供的以光谱分析为中心的光谱库软件之外、TI 没有示例实施
但愿这对您有所帮助。
此致、
Philippe