This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:尺寸的连接板模型

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5500, DLP650LNIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/988410/dlp650lnir-connecting-plates-model-with-dimensions

器件型号:DLP650LNIR
主题中讨论的其他器件:DLP5500

您能否向我发送具有 DLP650LNIRFYL 连接板(螺钉 在一起的板)尺寸和尺寸的 SOLIDWORKS 模型或拔模。
我们需要它来调整板的装配体。

期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nickolay、

    很抱歉、您的请求延迟回复。

    我已就此向我们的机械工程团队提出申请。

    我希望在3月30日当天结束前得到答复。

    感谢您的耐心等待。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、
    感谢您的更新。 期待您的机械工程团队提供帮助。  
    这是一项紧迫的要求,因为它似乎成为我们的瓶颈问题。  

    TI 客户、
    尼古拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolay、

    事实证明、这会更加复杂一些。  目前、我们已经了解了 S450封装 DMD 的安装概念。  本文档[ https://www.ti.com/lit/an/dlpa015/dlpa015.pdf ]的目标是 DLP5500,但外部封装与 DLPLNIR650相同。   

    数据表末尾的 DLP650LNIR ICD 包含内部测量差异。

    如果这不符合您的需求、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix、  

    我们需要一个具有 DLP650LNIRFYL 装配概念 SOLIDWORKS 精确尺寸的方案、尤其是第21页所说的接口光学器件。
    随附文档未提供安装概念的足够尺寸。  

    期待您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nickolay、

    如果 STP 文件足够,请将此项目标记为“已关闭”。   谢谢。