This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000UV:13148

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/985255/dlp7000uv-13148

器件型号:DLP7000UV
主题中讨论的其他器件:DLP7000

您好!

我很难使用衍射光栅和 achromatic Plano-convex 镜头补偿 DMD (DLP7000 0.7英寸 XGA 1024x768)的色散。  

整个装置均构建为基于 DMD 的光谱仪、其中包含2个透射衍射光栅和4个 achromatic 透镜以及一个 SPAD。  

我们非常感谢您的任何建议。  

非常感谢

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    这需要您的设置图。  您是否想要反转 DMD 引入的分散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    非常感谢您的留言。 是的、我尝试反转 DMD 引入的色散。 请参见下面的原理图。  衍射光栅完全相同。 第二 个栅格用于补偿来自先前扩散元件的色散。使用镜片、我尝试翻转角度、但我未能校正 DMD 的角色散。  

      

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我已经研究过您的布局、我唯一可以想到的消除分散的方法是引入一种棱镜、在 DMD 之后添加大致相等的分散量来消除它。   无法更改 DMD 的色散。   它是 DMD 是一种周期性模式、实际上是一种栅格、这一事实的一个基本属性。

    除此之外、我无法想象一个简单的解决方案。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、  

    对延迟回复表示歉意。 非常感谢您的建议。

    此致

    Adrian