This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:带 DLP4500EVM

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLPLCR4500EVM, DLP4500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/987479/dlp4500nir-with-dlp4500evm

器件型号:DLP4500NIR
主题中讨论的其他器件: DLPLCR4500EVMDLP4500

您好!  

是否可以在 DLPLCR4500evm 中使用 DLP4500NIR 芯片? 我看到 EVM 中的芯片采用 FQE 封装、NIR 芯片的 FQE 封装已停产、 唯一可用的 NIR 芯片封装是 FQD 封装。 这些封装之间是否有适配器?

谢谢、
Liz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您的提问。 我会将您的问题传达给团队、以便我们在下周初为您提供全面的答案。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    不幸的是、此 EVM 的适配器不能像您要求的那样使用 NIR DMD。 此外、该系统内的光学器件专为标准 DLP4500 DMD 而设计、因此不会与 DLP4500NIR 兼容。

    话虽如此、您可能会更幸运地与  Keynote Photonics 或 Anhua 联系、以获得 DLP4500NIR 解决方案。

    但愿这对您有所帮助。


    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liz、EKB Technologies 提供了一种称为 IR E4500-MKII 的 IR 变体、其中包含 NIR 中的激光光源。  IR E4500包含 NIR FQD DMD。

    如需了解更多详细信息、请访问 :https://www.ekbtechnologies.com/e-store/dlp-lightcrafter-e4500-mkii-ir-laser?c=5cb86ca038d9a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    感谢你的帮助。

    此致、

    Philippe