This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:USB 串行桥接控制器初始化

Guru**** 706880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA100, DLPA3000, DLP4710, DLP3010, DLP2010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/989590/dlpdlcr4710evm-g2-usb-serial-bridge-controller-initialization

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLPA100DLPA3000DLP4710DLP3010DLP2010
您好、TI
通过查看 TI 的参考原理图、我开发了具有 DLPC3440 + DLPA3000 + DLPA100的新 PCBA。  
我想使用 LightCrafter 通过 USB 将项目文件写入 SPI 闪存、但无法使用其固件更新功能。  
即使我建立了 USB 连接、它在更新固件菜单中的开始更新按钮仍然无效。  
我检查了信号波形。  USB 串行桥接控制器(CY7C625215)似乎无法正常工作。  
我想桥接控制器需要一 个初始设置。 例如 GPIO 等...  
我的猜测是否正确? 在这种情况下、是否可以让我知道如何初始化它?
此致、
隐藏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    听起来好像您在使用 DLP LightCrafter GUI 来尝试执行闪存写入功能。

    DLP LightCrafter GUI 软件专为支持 TI.com 上的 DLP EVM (SO、DLP2010、DLP3010、DLP4710等)而设计。 在执行闪存写入之前、软件将检测您正在使用的芯片组。 您可能会遇到问题、这是因为您将芯片组组合与系统一起使用、而我们的任何 LightCrafter EVM 都不支持该组合。

    我将通过一封私人邮件与您联系、以帮助您获得此特定芯片组的支持。

    此致、

    Philippe