请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2 主题中讨论的其他器件:DLPA100、 DLPA3000、 DLP4710、 DLP3010、 DLP2010
您好、TI
通过查看 TI 的参考原理图、我开发了具有 DLPC3440 + DLPA3000 + DLPA100的新 PCBA。
我想使用 LightCrafter 通过 USB 将项目文件写入 SPI 闪存、但无法使用其固件更新功能。
即使我建立了 USB 连接、它在更新固件菜单中的开始更新按钮仍然无效。
我检查了信号波形。 USB 串行桥接控制器(CY7C625215)似乎无法正常工作。
我想桥接控制器需要一 个初始设置。 例如 GPIO 等...
我的猜测是否正确? 在这种情况下、是否可以让我知道如何初始化它?
此致、
隐藏