This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:DMD 驱动器方案

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPA2000, DLPA3000, DLP3010, DLPC3433, DLP2010, DLPA2005, DLPC3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/988941/dlpa2000-dmd-driver-scheme

器件型号:DLPA2000
主题中讨论的其他器件: DLPA3000DLP3010DLPC3433DLP2010DLPA2005DLPC3430

我们需要构建 DMD 驱动程序方案。 DLPA2000DYFFR    DLP3010AQK/DLP3010LCFQK    DLPC3433CZVB、我们简单地制作了以下方框图。 您对我们的方案和芯片选择是否有任何疑问?

2.是否有模型选择和方案的参考设计?

是否可以提供这些 DLP 芯片的 PCB 设计和封装库文件?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在上面提到的方框图是正确的。 但是、我要注意的是、方框图引用了 DLPA3000、它支持两个控制器/DMD、而不是 DLPA2000。 此芯片组支持 DLPA2000和 DLPA3000、但 DLPA2000产生的电流更小(这也使得最小电流更低)。

    有一个适用于 DLPA3000的 DLP3010芯片组的参考设计(包括 PCB 和原理图)。 如果您选择使用 DLPA2000、您将需要调整此参考设计以支持该设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01571 <- DLP3010 EVM 参考设计(DLP3010 + DLPA3000 + DLPC3433)

    DLP2010芯片组(使用 WVGA DMD 而非0.3" 720p)采用 DLPA2005、其功能与 DLPA2000相似。 这可以帮助您获得 DLPA2000实施指南以及 DLP3010参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00325 <- DLP2010 EVM 参考设计(DLP2010 + DLPA2005 + DLPC3430)

    由于您使用的芯片组合与 TI.com 上的任何 EVM 都不直接匹配、因此我建议您参考 DLP 固件选择器工具进行初始固件构建:

    https://www.ti.com/tool/DLP-PICO-FW-SEL 

    但愿这对您有所帮助。 如果您对上述内容有疑问、请告诉我。

    此致、

    Philippe Dollo