主题中讨论的其他器件:DLPA2005、 DLPC3434、 DLPDLCR3010EVM-G2
您好!
我们的投影仪设计采用 DLPC3435和 DLPA2005。 但是、我们的温度测量存在问题。 它似乎不起作用。
根据 DLPC3434的文档、有一个命令"读取系统温度(D6H)"。 此命令在 DLPC3435上始终返回零。
根据此主题、手册中不会错误地包含它: e2e.ti.com/.../dlpdlcr3010evm-g2-read-system-temperature
我已经在 GPIO_10 (RC_CHARGE)和 CMP_PWM 上进行了一些测量、但不存在调制。
我是否必须先以某种方式启用此功能才能进行温度测量?
感谢你的帮助。