This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3435:温度读取和 RC_CHARGE 不工作

Guru**** 1166970 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3435, DLPC3434, DLPDLCR3010EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/987397/dlpc3435-temperature-read-and-rc_charge-not-working

器件型号:DLPC3435
主题中讨论的其他器件:DLPA2005DLPC3434DLPDLCR3010EVM-G2

您好!

我们的投影仪设计采用 DLPC3435和 DLPA2005。 但是、我们的温度测量存在问题。 它似乎不起作用。

根据 DLPC3434的文档、有一个命令"读取系统温度(D6H)"。 此命令在 DLPC3435上始终返回零。

根据此主题、手册中不会错误地包含它: e2e.ti.com/.../dlpdlcr3010evm-g2-read-system-temperature

我已经在 GPIO_10 (RC_CHARGE)和 CMP_PWM 上进行了一些测量、但不存在调制。

我是否必须先以某种方式启用此功能才能进行温度测量?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivo、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    系统温度读数命令需要安装 LUT 才能正常工作。 该 LUT 取决于系统使用的热敏电阻及其与设计的集成。

    您是否能够共享有关您的设计的信息? 这是基于 EVM 参考设计还是原始设计?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC (比较器)侧与 DLPDLCR3010EVM-G2中的相同。 请注意、我们使用 DLPC3435和 DLPA2005。

    温度计连接几乎相同、只是电源直接连接到3V3。

    所有无源器件的值都相同。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivo、

    谢谢。 我已在 E2E 上向您发送朋友请求、以便我可以为您提供进一步帮助。 请在您接受后向我发送一封私人邮件。

    此致、

    Philippe Dollo