This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:在 DLPNIRNANOEVM 上显示外部图形

Guru**** 1761415 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLPC150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/983230/dlpnirnanoevm-displaying-external-patterns-on-dlpnirnanoevm

器件型号:DLPNIRNANOEVM
主题中讨论的其他器件:DLP2010NIRDLPC150

您好!

我们需要在 DLP2010NIR 上显示一些图形。 我们有一个评估模块、它采用光谱仪的形式。 我们如何在器件上显示我们自己的模式? 此时只要打开和关闭所有像素就足够了。  

此致、

Kıvanç Hedili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivanc、

    请参阅 DLPC150编程人员指南的第2.5.4节(此 EVM 的控制器):

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu031a/dlpu031a.pdf

    本节提供了有关如何在设备上执行外部图形流的更多信息。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    正如您所知、我们无法使自己的电路板正常工作、但我们需要继续工作。 作为中间解决方案、我们希望在评估模块上显示图形。 就我在手册中看到的那样、它没有并行端口连接器。 是否有另一种方法来填入图形? 正如我说过的、现在显示所有白色或所有黑色图案就足够了。

    此致、

    Kıvanç Hedili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivanc、

    您是否考虑使用内部测试图形发生器(或内部图形流模式)在系统上获取实心栅格? 用于执行此操作的命令与编程人员指南中的命令相同。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经考虑过、但无法从任何连接器访问 i2c 信号。 上拉电阻器的放置位置非常不方便、以至于几乎不可能焊接跳线... 还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivanc、您好!

    我不知道另一种访问 I2C 的方法。 我将在内部进行咨询、并返回给您几天。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kivanc、

    遗憾的是、我认为在此平台上没有任何其他方法来访问 I2C 总线。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Philippe Dollo